This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T250W:使用两个并联模块进行电流控制

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T250W, PTH12040W, TIDA-00582
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186518/pth08t250w-using-two-modules-in-parallel-and-for-current-control

器件型号:PTH08T250W
主题中讨论的其他器件: PTH12040WTIDA-00582

我们正在考虑 并联两个 PTH08T250W、 以便通过外部电路检测负载电流并驱动'Vo adj'引脚(主器件的)来控制负载电流而不是负载电压 具有模拟控制功能、其中一个输入是测得的负载电流与所需负载电流之间的差值。 是否已使用 PTH08T250W 尝试过此操作? 是否建议使用该器件?

(我们从第三方购买了一个板、该板执行此功能、但 同时使用两个 pth1204w。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    您是否正在寻找类似的产品?   

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00582

    https://www.ti.com/lit/an/slyt320/slyt320.pdf?ts=1673460199331&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPTH08T250W

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    我所想的是 通过 使用运算放大器驱动"Vo adj"来控制负载电流。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    我不知道以前在 PTH08T250W 中尝试过这种方法。  PTH08T250W 器件的 Vo 调节功能与 PTH12040W 类似。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    查看 TIDA-00582原理图。 开关 S1可用于调整 Rset。  PTH08T250W 在通电时切换 S1是否安全?

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    这可以完成、但取决于变化的激进程度、您可能会遇到稳定性问题。 如上所述、我不知道该方法已通过此器件的测试和验证。  

    您为什么不希望根据上述 TIDA 使用该器件? 这是 为高达100A 的高电流应用并联这些模块的推荐方法。  通过将 PTH08T250W 配置为主器件、将每个附加模块配置为从器件、可通过单个模块控制启动和瞬态条件。

    谢谢!  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    应用是驱动激光二极管。 需要100A 才能从特定激光二极管模型中获得最大输出功率。 最大输出功率的二极管电压约为2伏、但确切值取决于器件和温度。 这就是需要进行输出电流控制的原因。

    是否知道是否可以获得借用设备 TIDA?

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    我检查了 TIDA 不可订购、我们仅提供报告和支持文档、就像在网站上一样。  

    您能否向我展示您尝试实现的目标的高级 SCH、我可以对其进行回顾并提供进一步的反馈? 此外、您还提到了采用  pth1204w 类似拓扑的设计、如果可能、您还可以共享吗?  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    这是指向第三方激光驱动程序的链接。

    https://analoguemodules.com/wp-content/uploads/2017/12/787.pdf

    从电路板上看、它们使用运算放大器驱动'Vo adj'。

    下面是我尝试执行的操作的示意图。 希望它清晰可辨。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    我得到了一个积极的消息。 TI 的 SPICE PTH08T250W  模型- PTH08T250WECU_TRANS -会像我希望的那样响应以驱动'Vo adj'引脚。 我向"Vo adj"引脚施加了上升时间为0.5ms 的斜坡、Vo 在1ms 内按预期响应。 请参阅附加的图片。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    我无法获取 PTH08T250W  主/从配置以在 PSpice 中工作。 您是否知道是否已成功尝试此操作? 有什么技巧?

    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    很好、如果 PPCIE 模式提供稳定的运行、那么这很可能也会在硬件中表现得如此。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    PSIPCE 模式没有共享功能、我尝试过、但不支持两个共享功能。 我运行了一些瞬变、没有 Ishare 就无法执行需要完成的操作。   

    您是否打算使用简单 的原型板进行进一步测试、因为我认为您目前拥有的产品是有希望的。   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    我明白了。 无法 sphare ("共享")功能。

    是的、我的计划是设计和构建原型板以进行进一步 测试。

    感谢您的帮助!

    标记