This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:有关如何使用 TPS27SA08进行电流感应的问题。

Guru**** 1223640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187932/tps27sa08-a-question-how-to-use-tps27sa08-for-current-sensing

器件型号:TPS27SA08

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TPS27SA08C 用于他们的新产品。
他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问:我们希望将输出电流限制在4A 以下。 以下步骤是否没有问题?

  1、 在负载电流监测模式下监测 SNS 端子输入电流(EN = H、DIA_EN = H、SEL1 = L、SEL2 = L)。
  2.当输出电流超过4A 时,将 EN 电平从"H"改为"L"。
  3.等待几 ms。
  4.将 EN 电平从"L"更改为"H"。
  5.返回到第一名。

非常感谢您的答复。

此致、
卡祖亚..  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    这种方式会起作用。 不过、此处的一个常见问题是器件在步骤4中将 EN 从 L 更改为 H 的延迟时间为180us、根据电感、如果过流事件仍然存在、电流可能会在下次器件关断时超过4A。 最好使用工作台设置来验证这种情况、并确保峰值电流满足要求。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好