This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:无法使容量跟踪正常工作

Guru**** 2553800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ25792, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182984/bq27z746-unable-to-get-capacity-tracking-working

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQ25792BQSTUDIO

大家好、我将使用 BQ27Z746观察奇怪的行为。 这在 EVM 和我们的定制板上都发生。 我们将 BQ27Z746与 LiFePO4 30Ah 电池(1s)配对、并将 BQ25792配对为充电器。

我们已按照 SLVA725A 和 SLUA777来确定电池化学成分(最大偏差为9%)。

我们看到校准后电芯1 Qmax 和 Ra 表更新、但容量和运行时相关寄存器不会更新。 此外、无论电池处于何种放电状态、电量监测计都会在读取状态时报告100%的剩余电量。

这会导致异常结果、如果我们对电池进行完全放电、电池将通过关闭 DSG FET 来切断放电、这是正常现象。 不过、过一段时间后、当电池恢复到休眠电压时、DSG FET 导通、但 CHG FET 关断。 此后、在不发出 RESET 命令的情况下无法让电池再次充电。

我认为问题在于我们的电量监测计配置和其他设置、但我们希望获得一些有关如何正确设置参数的指导。 随附了我们的当前寄存器文件、以及电池完全放电但 CHG FET 被禁用时 BqStudio 屏幕状态的屏幕截图。

e2e.ti.com/.../BQ27Z_5F00_221227.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些症状是细胞匹配不好。 正确监测允许的最大 DOD 偏差误差为3%。  

    请确保以恒定电流和恒定温度收集数据。  

    这是典型数据应该是什么样的。 此外、静置时间和放电率与电池化学物质不同。 请检查您使用的化学物质、并参阅 SLVA725A 中的第3节。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试 使用 GPC 工具来测量其他两节电池、这次使用更好的温度控制、使电池保持在25.5°C 至28.5°C 之间。 以下是输出图:

    提交每个单元格的每次跑步记录后、我将再次获得最适合 Chem ID 4103的跑步记录、偏差约为7%。

    以下是 GPC 报告之一:

    Chemistry ID selection tool, rev=2.53		
    		
    Configuration used in present fit:		
    ProcessingType = 2		
    NumCellSeries = 1		
    ElapsedTimeColumn = 9		
    VoltageColumn = 7		
    CurrentColumn = 8		
    TemperatureColumn = 0		
    		
    Best chemical ID : 4103	Best chemical ID max. deviation, % : 7.11	
    		
    		
    		
    Summary of all IDs with max. DOD deviation below 15%		
    		
    Chem ID	max DOD error, %	Max R deviation, ratio
    4103	7.11	0.7
    400	10.58	0.78
    445	12.49	0.48
    461	13.98	0.47
    6106	14.29	0.43
    4110	14.66	0.93
    		
    Max. deviations for best ID is within recommended range. Chosen best chemical ID is suitable for programming the gauge.		
    		
    		
    Selection of best generic ID for ROM based devices like bq274xx		
    		
    		
    Device / Family #1		
    Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
    354	bq27411-G1C: 4.35V LiCoO2	36.84
    3142	bq27421-G1D: 4.4V LiCoO2	37.09
    128	bq27421-G1A: 4.2V LiCoO2	38.35
    312	bq27421-G1B: 4.3V LiCoO2	97.55
    Best generic ID 354		
    Warning: Generic ID Deviation is so high that it is most likely due to anomaly in the data. Please check that data files have recomended format, units and test schedule		
    		
    		
    Device / Family #2		
    Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
    354	bq27621:  (ALT_CHEM2) 4.35V LiCoO2	36.84
    1202	bq27621: (default) 4.2V LiCoO2	40.32
    1210	bq27621:  (ALT_CHEM1) 4.3V LiCoO2	44.99
    Best generic ID 354		
    Warning: Generic ID Deviation is so high that it is most likely due to anomaly in the data. Please check that data files have recomended format, units and test schedule		
    		
    		
    Device / Family #3		
    Generic Chem ID	Device/ Voltage/ Chemistry	max DOD error, %
    3230	bq27426: (default) 4.35V LiCoO2	30.7
    3142	bq27426: (ALT-CHEM2) 4.4V LiCoO2	37.09
    1202	bq27426: (ALT_CHEM1) 4.2V LiCoO2	40.32
    Best generic ID 3230		
    Warning: Generic ID Deviation is so high that it is most likely due to anomaly in the data. Please check that data files have recomended format, units and test schedule		
    		
    		
    Warning: First OCVpoint has non-zero current I=  -0.003 Please make sure you have a 2 hr relaxation period before the beginning of discharge.		
    Warning: Last OCVpoint has non-zero current I=  -0.003 Please make sure you have a 5 hr relaxation period after the end of discharge.		
    

    我注意到、与 SLVA725A (以及您在上面附加的曲线)中给出的图相比、输出图具有不同的曲率。 我们在这里使用的是 LiFePO4电池、我认为这对于这种化学类型来说是正确的。 曲线的差异是否会成为问题? 根据数据表所示、BQ27Z746应支持 LiFePO4化学成分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LC、

    读数中似乎有很多噪声。 不确定是什么原因导致的、但这可能导致匹配不准确。

    它是30000mAH 容量的单节电池吗? 电池是否集成了保护器?