This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:Pmp9622、UCC3895 CC-CV 充电器

Guru**** 2505675 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185318/ucc3895-pmp9622-ucc3895-cc-cv-charger

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件:PMP9622

大家好、我对 pmp9622有一些疑问  

问题1.  

R35接地(0V)或连接5V 电源。
如下图所示。  

 


问题2.
为什么 R28由6.3V 电压供电?原因是什么?  
是否可以使用可调节稳压器从220-12V 反激式转换器供电并将反激式转换器的输出调节到6.3V?

  


问题3.  

如何获得 cc 和 CV 是 一个经 PWM 滤波的直流 A metot? 还是 DAC?  
 以及它的范围是多少。

问题4 ı Δ I 将我的电流限制在40A、输出电压限制在28V 时该怎么办?分流电阻器的值必须是多少?  
如何计算  


提前感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面我的评论。

    问题1.  

    R35接地(0V)或连接5V 电源。
    如下图所示。  
    >R35应连接至5V
     


    问题2.
    为什么 R28由6.3V 电压供电?原因是什么?  

    >这应与输出电压绑定。  不确定设计人员为什么选择将其连接到6.3V 偏置电源。


    是否可以使用可调节稳压器从220-12V 反激式转换器供电并将反激式转换器的输出调节到6.3V?

    >偏置电源反激式设计用于输入范围102VAC-132VAC 输入,因此220V 电压不成问题。

    >这些设计通常具有3至1的输入,220-12 V 的输入 为8至1。  5:1的输入范围更容易实现。  我会重新考虑您的偏置电源输入范围。  

      


    问题3.  

    如何获得 cc 和 CV 是 一个经 PWM 滤波的直流 A metot? 还是 DAC?  
     以及它的范围是多少。

    >显示的方法通常是用于具有外部放大器的 CC/CV 的方法。

    >不确定您的问题到底是什么,您能为我澄清吗?

    问题4 ı Δ I 将我的电流限制在40A、输出电压限制在28V 时该怎么办?分流电阻器的值必须是多少?  
    如何计算  

    >我查看了原理图,U6B 将这些电阻器的电压(VC)控制在100mV。

    >如果您正在进行40A 设计,则 R40//R41 = 100mV/40A = 2.5m Ω  


    提前感谢!

    我希望这对您有所帮助、如果解决了您的问题、请点击"解决"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 sır,

    İn 问题2,您的意思是 R28 nust 连接到充电器(主转换器)或辅助电源的输出吗?

    我的意思是、在问题3中、我有一个 PWM、我将通过执行 r-c-r-c 配置来将该 PWM 过滤为直流信号。 Bu 更改占空比 I 可以更改直流值。 İ Mean 可以使用该 metot bu 将 PWM 占空比改变为 tp14和 tp11点  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2。   光耦通常与电源/充电器的输出相连。

    至3.  如果您想要调整输出电压和恒定电流调节、可以使用 tp11和 tp14并断开分压器与基准的连接来实现这一点。

    如果我正确理解这一点、您需要通过向 RC 滤波器发送 PWM 信号进行这些调整、以进行平均值计算。  然后、您使用该平均电压来控制 CV 和 CC 电平。   理论上、您应该能够做到这一点。  您能否告诉我您为什么要采用这种方法?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sır Mike,感谢您帮助解决我的问题。

    同样、对于问题2再次感谢您。但问题3中仍然存在问题、我将在 Winrar 文件中向您展示我的真实原理图。  

    当然、我可以告诉你我为什么要去这个地方  

     e2e.ti.com/.../C2.rar



    1 -正如您可以看到的、通过连接 R44/R20 (R22/R48未连接)电阻器、我将与 V_SET1和 I_SET1配合使用、这些是我用于更改输出电压和电流的电位器输出。
    2 -通过连接 R22/R48 (R44/R20未连接)电阻器、我将使用 V_SET2和 I_SET2功能 、这些是我的来自 uC 的 PWM 输出。  

    问题是  

     这会将分频器从基准上断开、这意味着什么   
    V_FB 和 I_FB 函数与输出电压和电流回路相关、您是说 V_FB 和 I_FB 线路上的分频器吗?


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有 Winrar 应用程序。   因此、我将无法查看您的原理图。  您可以用 PDF 格式发送它吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您将使用来自 PWM TON 的平均电压来控制您的电流和电压。   

    >如果您要执行此操作、则可以使用单极 R C 滤波器对 PWM 信号求平均值。   

    >我标记了原理图以阐明我的意思。

    查看您发送的原理图后、看起来您正在尝试 使用 V SET2和 ISET2输入调整 CC 和 CV。

    但是、您为什么需要 Q1和 Q2这么多低通滤波器?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 ı 先生解决了问题!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的告知。  我很高兴能够提供帮助。

    Mike