您好!
我根据我购买的带有24610芯片的两个评估板的设计设计和制造了一些充电板。
我正在并联(11P)为11、4.2 (最大电压)锂离子电池充电。 我调节 了各种电阻器以将充电电压设置为4.2、将电池电流(预充电和终止)设置为1.6A、并将交流电源限制设置为1.32A。
我不得不调节预充电电流、因为在为深度放电的电池组充电时、30分钟计时器会超时。 因此、1.6A 电池预充电电流(我曾写过其他文章...)。
总之、当电池组低于3.1V 时、评估板处于阶段1、并使用1.6A 为电池组充电...无论电池组的启动电压是多少、这种情况都会发生。
在我的设计中(几乎是从 EVAL 原理图复制的),我的充电器的行为与评估板相同...除非电池组的起始电压低于2.25V,否则充电器的行为会异常。 充电电流在10mA 至100mA 之间变化、HIDRV 栅极看起来像是在开关...但看起来是正弦和噪声...并且 LODRV 为0V。 就像某种故障正在启动和停止...
当电池组最终达到大约2.25V 时、该部件开始进入第1相、电池组以1.6A 的电流充电、HIDRV 和 LOWDRV 栅极上的驱动信号看起来正常(不过、方波大约为600kHz...not 50%占空比...应该是如此)。 它的充电电压达到3.1V,在这里它开始像它应该的那样进入阶段3 CV 模式...但是它不是在1.6A 时终止充电,而是一直充电到低于100mA 的电池组电流...
我想我的电感器或 LODRV MOSFET 可能会损坏...但在我开始更换组件之前...我认为您可能有一些见解。
但是如果我吹了一些东西,我会觉得一切都是不能操作的,或者会有一些东西。。。 在我的情况下、这只是预充电阶段(但仅当电池组电压低于2.25V 时)和电流终止的问题。
可能是设计(从 EVAL 原理图中复制的几乎是设计)或熔断的器件...但是什么? 还是其他?
同样、EVAL 板似乎不关心11P 电池组的启动电压是多少...它们在大约1.6A 的电池电流下停止充电。 是的、EVAL 板会重新配置以匹配此设计。
Tom