This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590376ZWSR 启动问题

Guru**** 1490575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185576/tps659037-tps6590376zwsr-booting-issue

器件型号:TPS659037

大家好、

我们有 TPS6590376ZWSR 0x8A 1.3版本 PMIC。

我已使连接与所连接的 PCB 相同。

e2e.ti.com/.../TPS6590376ZWSR.pdf

但在启动期间、我仅在 LDOVRTC 处获得1.8V 电压。 我在 SMP3或 LDO8/9或任何 SMPS 或 LDO 处没有获得任何电压。

我已使 boot0=0和 boot1=0、并且在引导期间将 PWRON 按至 GND。

请指导我、我做了什么错?

--

谢谢、此致、

Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyesh、

    LDOVRTC 是1.8V LDO 稳压器、因此稳压器按预期运行。 LDOVRTC 的规格见表4.6。

    我建议对照 TPS659037设计检查清单(在 此处找到)查看原理图、以确保满足所有电气要求。 我还建议查看 为 AM574x、AM572x 和 AM571x 供电的 TPS659037用户指南(修订版 F) 、以确保该器件按预期与处理器配合使用。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    [引用 userid="418370" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185576/tps659037-tps6590376zwsr-booting-issue/4466088 #4466088"]我还建议查看 《为 AM574x、AM572x 和 AM571x 供电的 TPS659037用户指南》(修订版 F)、 以确保器件按预期与处理器配合使用。

    是的、我参考了建议的文档。

    发现以下引脚的更改很少。

    • NRESWARM 需要上拉或悬空、我们确实下拉了
    • 已将 NSLEEP 和 enable1设置为 GND。
    • 将27pf 电容器更改为10pF、即16.384Mhz 电容器。

    但是、它仍然不起作用。

    [引用 userid="456289" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185576/tps659037-tps6590376zwsr-booting-issue "]

    我已使连接与所连接的 PCB 相同。

    TPS6590376ZWSR.pdf

    [/报价]

    请查看我随附的原理图、并告诉我我还有什么问题吗?

    (注意:目前没有连接处理器/控制器、因此没有 I2C 通信)

    请注意、我们使用的是 TPS6590376ZWSR 0x8A 1.3

    我还有一个问题、

    PMIC 是否可以独立工作、无需任何处理器即可获取 SMPS3或 LDO8/9上的默认电压?

    或者我们在启动期间需要处理器?

    请帮帮我。

    等待您的反馈。

    --

    谢谢、此致、

    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyesh、

    我将在明天查看您的最新查询、并在星期四之前作出回复。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    当然、我将等待您的反馈。

    --

    谢谢、此致、

    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyesh、

    无论是否使用处理器、部件都应加电。 尽管如此、我建议检查各种 I2C 寄存器、例如下面的寄存器、您可能需要连接处理器才能执行此操作:

    • SMPSx_CTRL
    • SMPS_SHORT 状态
    • SMPSx_VOLTAGE
    • LDOx_CTRL

    这些将与未出现的稳压器相关联的寄存器将指示稳压器是否已启用。 然后、您可以尝试在 I2C 中启用它们、只需确保通信正确且器件响应相对基本的启用命令。  

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    祝你度过美好的一天!

    非常感谢您的支持。

    现在、我能够在不使用 I2C 的情况下通过 OTP 配置获取除 SMPS3和 SMPS7之外的所有 SMPS 电压。

    仅是 SMPS3和7的问题、无法通过 I2C 使用0x48器件 ID 和 SMPS12寄存器0x23从 PMIC 获取确认。

    请指导我。

    --

    谢谢、此致、

    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyesh、  

    团队带宽目前受到限制。 请在1月17日前回复。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    问题已解决。

    感谢您的支持。

    --

    谢谢、此致、

    Divyesh Patel