This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A74:偏置引脚的电源

Guru**** 2921770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183041/tps7a74-power-supply-for-bias-pin

器件型号:TPS7A74

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

当 Iout=1.5A 时、应向 BIAS 引脚提供多少电流? 数据表中介绍了 Iout=10mA 的值、它是否相同?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、  

    您可以参考以下图表:  

    图6-51、 6-53和 6-57  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Edgar、

    BIAS 引脚在非静态时的电流是多少?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu、  

    所示波形图适用于器件不静态时的情况。  这似乎令人困惑、但这些是偏置引脚上的电流。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar-San、您好!

    我知道。 感谢您的支持。

    此致、

    Masa