This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM4040:LM4040的 SPICE 模型

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722296/tina-spice-lm4040-spice-model-of-lm4040

器件型号:LM4040
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我希望您在下面确认一下。

*我正在使用 LM4040 TINA-TI 模型来模拟正负电压。

以下是每个模型的仿真结果。

我观察到正恒定电压电路情况下的预期结果。 但是、在负电压电路中、我无法观察到预期结果。

随附了两个文件 TINA 仿真模型。

问题1. 如果有任何不正确的部分需要模拟负轨、您能告诉我吗?

问题2. 另一个人尝试使用 LT-Spice (使用 PSPICE 模型)对此进行仿真。 但是、它们具有相同的结果。 因此、我怀疑模拟模型可能不正确。

您是否也可以确认仿真模型?

此致、

e2e.ti.com/.../LM4040_5F00_Pos.TSCe2e.ti.com/.../LM4040_5F00_Neg.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuichi、

    感谢您将此事提请我们注意。 我同意负电压存在问题。 我已经对此进行了基准测试、而实际器件不会遇到此问题。 这是 SPICE 模型问题、我将通知我的内部团队解决该问题。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco-San、您好!

    感谢您的回复和回复。

     >我将通知我的内部团队进行修复。

    我已经使用版本发布了此内容、但是其他版本(从 B 到 E) 也可能存在相同的问题。 因此、请确认所有型号。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuichi、

    我同意所有车型都存在此负电压问题。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco-San、您好!

    我的客户还等待发布更新的 SPICE 模型。

    当您获得发布更新 SPICE 模型的目标日期时、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuichi-San、

    我正在与 SPICE 团队讨论、以了解我们将采取什么方向。 您的客户是否仅需要特定版本? 如果是、这可能比尝试更新所有模型更快。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco-San、您好!

    感谢你的答复。

    >您的客户是否仅需要特定版本? 如果是、这可能比尝试更新所有模型更快。

    客户 使用 LM404040_ND5P0模拟负电压模型。 首先、请更新此版本。

    但是、他们不会决定实际需要哪个版本、因此也请 稍后更新其余版本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco-San、您好!

    您能否确认有关已更新 SPICE 模型的状态?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuichi-San、

    很抱歉耽误你的时间。 我与我的建模团队进行了交谈、我已经向他们提出了它的重要性。 我还没有 ETA、但我希望它很快就会推出。 我们需要找到错误的原因、然后验证模型。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuichi-San、

    我们计划在月底发布5V 型号。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco-San、您好!

    您能否向我发送您的状态信息?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    已更新5V 型号以反映负电压修正。

    请参阅以下链接中的模型:

    确保这些车型是2018年更新的车型。

    -Marcoo