This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568231:TPS568231与 TPS568230的对比

Guru**** 2507685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568231, TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187802/tps568231-tps568231-vs-tps568230

器件型号:TPS568231
主题中讨论的其他器件: TPS568230

大家好、  

您能告诉我 TPS568231和 TPS568230之间的主要区别吗?

TPS568231封装看起来更大一些。 它看起来也更贵一些。

两个器件都有12A 选项。

还有什么呢?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!  

    从较高层次的角度来看、TPS568231具有比 TPS568230更高的性能、尤其是 Rdson 更低、可实现更高的重负载效率和热性能。

    与 TPS568231相比、TPS568230是一款成本更低的解决方案。

    对于详细的规格差异、由于这两个器件是不同的定义并且有许多差异、因此很难在表中列出它们。 您可以查看数据表中的具体差异。

    谢谢、

    Andrew