This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23731:二极管整流和初级侧调节的输出电压设置(受 VFCP 的影响)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185038/faq-tps23731-vout-setting-on-diode-rectification-and-primary-side-regulation-affect-by-vfcp

器件型号:TPS23731

我考虑使用具有 二极管整流和初级侧调节功能的 TPS23731、参考 E2E 主题下的答案。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169390/tps23731-cp-pin-operation-on-diode-rectification-and-primary-side-regulation

关于 Vout 设置、通常计算的结果会有一些差异。

我猜这些原因是 体二极管(~0.7V)可能会通过上述线程影响反馈环路。

请让我确认 Vout 设置、下面的公式方法是否正确?

根据上面的原理图(在这种情况下、VFCP 的名称更改为 VCP)、  

・VA 设置为;

・在这种情况下、当 VCP (数据表上的=VFCP)确定为0.7V 时、AUX 电压:Vx 为方程(3);

・VFB 将由 VREFC (=1.75V)调节、VREFC 公式为(4);  

・Vout 方程在方程(1)~(4)下方、这些计算方法(如何使用 VCP)是否正确?

此致、

Satoshi

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    感谢您的计算。 您似乎错过了 VF。 VF 可能为0.3 - 0。 通常根据二极管的 I-V 曲线提供7V 电压。  

    使用 CP 引脚有两个主要想法:

    在使用  PSR +二极管进行计算时、通过在初级侧反馈环路计算中使用体二极管来消除次级侧二极管的正向压降。

    PSR   + SYNC MOSFET PSR +二极管的第二个差异是在不连续模式(DCM)下。 耦合电感的电流可通过 PSR + SYNC MOSFET 反向PSR SYNC + MOSFET 没有 DCM,当 PRI 的 MOSFET 关闭时,CP 的 MOSFET 可以随时打开。 但  PSR +二极管具有 DCM,因此当 PRI 的 MOSFET 关断时,CP 的 MOSFET 无法在不连续期间导通,因为这将使反馈电容器(C_fb)放电。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的回复、

    在本例中、我认为等式(1)已经涉及 VF、Vout1计算不需要 VF、这是正确的吗?

    (Vx 和 VREFC 也涉及 VF。)

    或者、这些情况是否需要在 Vout1的公式中添加"-VF"?  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Satoshi、

    请参阅 以下推导:

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Satoshi、

    我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请打开新主题。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    很抱歉我的回复延迟、

    您的回答已解决了我们的问题。

    非常感谢。

    此致、

    Satoshi