器件型号:TPS23731
我考虑使用具有 二极管整流和初级侧调节功能的 TPS23731、参考 E2E 主题下的答案。
关于 Vout 设置、通常计算的结果会有一些差异。
我猜这些原因是 体二极管(~0.7V)可能会通过上述线程影响反馈环路。
请让我确认 Vout 设置、下面的公式方法是否正确?
根据上面的原理图(在这种情况下、VFCP 的名称更改为 VCP)、
・VA 设置为;
・在这种情况下、当 VCP (数据表上的=VFCP)确定为0.7V 时、AUX 电压:Vx 为方程(3);
・VFB 将由 VREFC (=1.75V)调节、VREFC 公式为(4);
・Vout 方程在方程(1)~(4)下方、这些计算方法(如何使用 VCP)是否正确?
此致、
Satoshi
电源培训小程序码