This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:OUT1--9的默认级

Guru**** 2810585 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187075/lp5009-default-stage-of-out1---9

器件型号:LP5009

我注意到输出的默认阶段是00h。颜色混合百分比为0%。

但对于00h、我想从硬件的角度检查输出引脚是否保持在 HIZ 级。

因为客户在重置系统时不希望输出引脚的开漏/高阻态级、这将导致 LED 灯泄漏和闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    混色默认值为0,、因此当系统加电,时、它不会生成电流、通道关闭、也不会导致闪存。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当系统复位时 、客户担心泄漏电流会导致 LED 闪烁。 如果输出引脚为 HIZ、则 LED 可能会在复位时闪烁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当 PWM =‘s,μ A 时、LP5009 μ A OUT 引脚的泄漏电流为0.1-1uA、此泄漏电流不会使连接到引脚的 LED 闪烁。

    谢谢!