Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25792、
大家好、
我知道您还没有更新新的 GUI。
因此、我们希望请求生成新的 bin 文件。
我有两个问题。
----
[第1季度]
它们具有以下线程问题,原因尚未完全确定。
(这由 Tommy-san 脱机处理。)
如果我们使用4节电池(16.8V)、我知道建议的 VRECHG 为400mV。
(我们参考数据表12页的 VRECHG。)
但是、我们的客户希望将 VRECHG 值更改为800mV。
(他们不知道此更改是否可以解决问题、但他们想尝试一些东西。)
我可以将其更改为800mV 吗?
----
[第2季度]
是否可以在 GUI 中设置 VRECHG 更改?
如果是、能否生成新的 bin 文件?
我将于明天向您发送设置。
而且、我们的客户有急事。
是否可以在12月23日前生成 bin 文件?
非常感谢您的验证。
----
此致、
隐藏