This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:SEPIC 转换器拓扑

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722098/lm3481-sepic-converter-topology

器件型号:LM3481

大家好、

我的任务是在我公司的电源电路板上执行所谓的技术更新、这基本上涉及根据运营历史解决小问题、淘汰、小调整和调整。  这还包括 PCB 重新布局。   

该电路板采用了采用 SEPIC 拓扑的 LM3481、我听说 过在 该电路板上有经验的同事、SEPIC 转换器的性能非常差。   

我正在寻求专家的帮助、以确定任何显著的设计问题。  我感觉有一些基本原理图错误导致性能不佳(或根本没有)。  

该设计的目标是:

输入电压范围:5 - 28 VDC

输出电压:12 VDC

输出电流:500mA

 

我马上注意到了几个问题:  

1) 1)两个电感器的值不同。  我看到的所有设计说明都使用相同的值。

2) 2) 补偿电阻器和电容器根据设计手册(R51和 C38)中显示的示例进行交换。

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Levi

    支持此设备的专家已外出。 他将在下周回答这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Levi、

    对于电感器、有两种方法:1)可以使用耦合电感器、2)可以使用两种单独的非耦合磁性电感器。 第一个比较常见、第二个比较常见、因此可以提高设计的灵活性。

    补偿组件(R59和 C38)可放置在任何位置、因为它们是串联的。 这两个组件都会形成一个零点。

    您当前遇到了哪种类型的性能问题? C47的值也是多少? 我假设这是大容量电容、需要它来分析控制环路。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    车架、

    非常感谢您的回答。

    C47是一个150uF、16V 电容器、出于任何原因、仅安装在28V PCB 型号上(SEPIC 应设计为在三种不同的输入电压下工作:5VDC、12VDC 和28VDC)。   

    关于性能问题、我们在输出上有很多噪声。

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我

    谢谢、

    Levi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是否有人能够 在原始帖子中确定 SEPIC 电路的实际最大输出电流的焊球停止数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Levi、

    您在输出上看到的只是高频噪声吗? 根据计算、环路补偿看起来正常。

    假设噪声在高频时很高、第一步应该是在输出二极管上添加一个缓冲器。 我还建议在开关节点上添加一个缓冲器。

    最大输出电流仅基于 R46设置的峰值电流限制。 根据输入电压范围、您应该能够获得大约700mA 的电流。

    -Garrett