This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844用作栅极驱动器

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721033/uc2844-as-gate-driver

主题中讨论的其他器件:UC2844

请检查随附的文档。

我们使用 UC2844作为栅极驱动器。

我们需要固定频率(50kHz)和占空比(25%)。

我们认为、如果我们连接 VFB 引脚和 VREF 引脚、该 IC 可以固定占空比。 因为 Vref 的电压是5V 固定值。

因此它不受电压波动的影响。

当占空比为25%时、请告诉我们 R1和 R2的值。

此致、

西泽高郎

e2e.ti.com/.../Question-of-UC2844.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UC384x-VM.pdfHiTakahiro-san、

    我已经附上了一个标记图、该图应该接近应用要求。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahiro-San

    由于在这篇文章上没有活动两周,我将关闭这篇文章。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!

    我们不使用 VFB 引脚。
    我们在 VREF 引脚和 COMP 引脚之间使用分压电阻。
    我们向 COMP 引脚提供偏置电压。
    但当直流偏置电压增加时、占空比会从2%变为50%。
    占空比不能逐步增加。
    我们希望将20%的占空比设置为固定值。

    您知道原因吗?
    请告诉我们我们设置占空比的方法。


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!


    您的情况如何?
    我们正在等待您回答这些问题。


    我们不使用 VFB 引脚。
    我们在 VREF 引脚和 COMP 引脚之间使用分压电阻。
    我们向 COMP 引脚提供偏置电压。
    但当直流偏置电压增加时、占空比会从2%变为50%。
    占空比不能逐步增加。
    我们希望将20%的占空比设置为固定值。

    您知道原因吗?
    请告诉我们我们设置占空比的方法。


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    我将关闭此帖子、因为我相信我们将在另一个帖子上讨论此问题。

    此致

    Peter