This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何计算 PoE PD + PWM 控制器的结温

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722807/faq-how-to-calculate-junction-temperature-for-poe-pd-pwm-controller

器件型号:TPS23751

你(们)好,先生  

我们是否可以知道如何计算 TPS23751 功耗?

我知道、Tj = PD * Rjc+ TC、我对吗?

                              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    RJC (结到外壳)实际上是 RJA (结到环境)、以实现更有效的近似。 但是、我会非常仔细地阅读此应用手册: www.ti.com/.../spra953c.pdf

    电路板布局将是实际功率耗散的最大因素。

    此致、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tom
    我们是否可以知道如何实现 TPS23751功率耗散?
    它是 Vdd *IDD 吗? 还是其他方式?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    在正常运行期间、消耗的总功率大约为 TPS23751电源输入(Vdd 引脚)+栅极驱动电源(VC)+热插拔 FET (Rdson)上的功率。

    Ptotal =(Vdd*IDD)+(IVC_OP*VVC)+(RDS (ON)* Irtn^2)

    有关 IDD,请参阅第9页底部的“电源电流”。
    请参阅第6页上的"VC (栅极驱动电源)"以了解与 VC 相关的值。
    有关热插拔相关值、请参阅第9页的"RTN (传递器件)"。

    除此之外、进入输入引脚(睡眠模式引脚、CS、CTL、RTN、APD)的泄漏电流可以忽略不计。

    此致、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒

    作为市场营销经理、我将回顾一些较旧的主题、其中客户尚未确认我们的答案为"已解决"(回答他们的问题以达到满意程度)。

    在此问题上、我们还能为您提供什么帮助吗?

    如果不是、感谢您关注德州仪器(TI)的 PoE 产品,如果您将此主题标记为"已解决",那将会非常好。

    谢谢、