This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702-Q1:流入 Vsense 引脚的电流

Guru**** 2501415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721887/tps3702-q1-current-into-vsense-pin

器件型号:TPS3702-Q1

大家好、团队、

根据数据表、在 Vsense = 5V 时、流入 Vsense 引脚的最大电流额定值为1.5uA。 这对 TPS3702CX50有效、对吧?

问题:
对于不同版本(TPS3702CX12、 TPS3702CX18、TPS3702CX33)、Vsense 电流是与 Vsense 电压成正比还是保持恒定
换言之:所有版本的3个电阻器的电阻是相同的、还是随版本的变化而变化?

  

对于 Vsense = 5V 时的所有变体、如果电流保持在1.5µA μ A、 TPS3702CX12 Isense、max 将成比例降低: Isense (max)= 0.36uA @ 1.2V?

所有3个电阻器的总和是否在所有变体上都是恒定的?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    是最大1.5uA 是所有电压选项的规格。 该电阻器经过修整、可在不同的电压阈值选项下触发。 电阻器不同、这意味着在较低电压下 I_SENSE 最大电流应更低、但我们无法保证。 所有3个电阻器的总和在不同型号上并不恒定。

    希望这对您有所帮助、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    谢谢你。

    一个问题:

    对于 Vsense = 5V 时的所有变体、如果电流保持在1.5µA μ A、TPS3702CX12 Isense、max 将成比例降低:Isense (max)= 0.36uA @ 1.2V?

    此计算是正确还是错误?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    这是正确的计算、假设5V 时为1.5uA、并且 I_SENSE 电流和电压之间呈线性关系。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    客户对我们的样片进行了一些测量(请参阅附件)、但输入电流似乎高于1.5uA。

    他们使用了数据表中的应用原理图。

    请就此发表评论吗?

    此致

    Adrian

    e2e.ti.com/.../TPS3702_5F00_sense_5F00_current_5F00_data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    有任何有关这方面的新闻吗?

    此致

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    很抱歉、我不在办公室。 新的 E2E 电源管理论坛也关闭了我的通知。

    我查看了 Excel、注意到它们使用了串联电阻来计算输入电流。 我会有点怀疑、因为这不是我们测试器件感应电流的方式。 我建议使用一个单独的电源来使用一个安培表来感测和计算电流。

    如果客户认为自己的器件已故障、请联系当地的 TI CQE 以向客户提供故障分析器件。

    谢谢、

    Ethan