This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:CFET 和 DFET

Guru**** 2544080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721886/bq27750-cfet-and-dfet

器件型号:BQ27750

您好、

我正在  我的项目中处理 BQ27750单节电池单元、并面临以下问题:

1、当负载连接 时、通过 I2C 与 BQ27750和 PSoC 4微控制器进行通信。在某个阈值 DFET 关闭后、DFET 和 CFET 打开、但仍显示了一些负电流、电池仍以低速放电。 (对于 DFET 和 CFET ( 0xAA + 0x3E + 0x20 + 0x00 )的命令为(0xAA + 0x3E + 0x1F + 0x00)。

2. 每次复位 时、BQ27750都会进入密封模式。 请告诉我解封模式或完全访问模式的命令以及如何通过 I2C 进行写入。

读取 Operation 状态寄存器时、会显示 BQ27750 处于保留模式、但我无法写入关断阈值、睡眠阈值等寄存器  

此致

Rahul Kumar

rahul1.kumar@vnl.in

8860719701

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    如果您能够看到一些泄漏、则需要对电路板进行调试。 如果放电 FET 关断、则放电流不应存在泄漏路径、从而继续流动。 您可以共享原理图吗?
    2.一旦测量仪表被密封,您永远不能回到永久的解除密封状态。 当您取消密封时、如果发出 RESET 命令或存在 POR、监测计将返回密封模式。 您将需要解封监测计、以便能够访问数据闪存参数。 您需要一个接一个地发送命令0x1404、0x3672来解除监测计的密封。 如果您使用 bqstudio、该工具有一个单击按钮、可依次发送两条命令。 您可以将总线监听到站下如何按照 bqStudio 的方式发送命令。
    3.仍有一些命令可用,即使测量仪表是密封的。 参见 TRM。
    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCH203.10459.00.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待您的回复。

    此致

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul
    放电部分的原理图看起来正常。 您需要检查放电 FET 栅极上的电压、以确保它确实很低、并且不会使放电 FET 保持导通状态。 检查以确保 FET 两端的旁路电容器未短路。 对电路板进行基本调试、以跟踪泄漏的来源。
    谢谢
    Onyx