This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:VCC 和接地之间短路

Guru**** 2544090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723936/bq20z45-r1-short-circuit-between-vcc-and-ground

器件型号:bq20z45-R1

您好!

目前、我返回了3个电池组、在 VCC 和 GND 之间测量了20-30欧姆。  此电路的设置与参考设计中的电路类似、具有二极管和1uF 电容器。  唯一的区别是、我们增加了一个10欧姆的直列式电阻器、以使用电容器创建 RC 滤波器。  在所有这3个单元上、我们发现10欧姆电阻已断开、这表明电流消耗过大。  当然、我们得到 VCC 上的短路。

导致此故障的原因是什么?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    我将对此进行研究。 请给我时间与硬件工程师联系、下周再见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    当您说 VCC 短路时、您是否意味着由于10欧姆电阻器开路而接地?

    如果是这样、则可能是在1uF 电容器充电时电流过大。 如果 FET 处于关闭状态、则应通过 CHG FET 体二极管为 VCC 供电。 假设电池电平最小、例如2.5V/电池、那么堆叠上的电压为10V。 VCC 引脚上的电压将~8.6V、在一个二极管压降通过 CHG FET 后、会因串联二极管而产生另一个压降。 然后、如果您从充电器施加高电压、例如我们单独讨论的17.4V、该电压将流经 DSG FET 体二极管和 VCC 二极管、尝试将 VCC 引脚充电至16.0V。 因此、您可以通过10欧姆电阻器获得从~(16.0V - 8.6V)/10欧姆= 740mA 开始的瞬态电流、随着1uF 电容器充电而呈指数级下降。 您的时间常数为~10usec、因此它不会持续很长时间、您认为您的电阻器可以承受这种情况吗?

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、

    在 VCC 引脚和 GND 之间、我们测量的电阻为20-30欧姆(在3个电路板上不同)。 所有这些电路板上的10欧姆电阻器也都是开路的、但由于直接在器件上测量了20-30欧姆、因此替换它们毫无意义。 我们发现这是因为我们的电池组无法通信、在调查时、我们发现10欧姆输入侧的电池电压、而输出侧没有电池电压。 然后、我们进行了欧姆测量。

    感谢您解释10欧姆的瞬态电流、这是一个很好的数据。 我们的器件采用0603封装、因此乍一看、我们可能认为该器件的尺寸不合适、因为在1/10瓦器件(740mA x 740mA x 10)上、该功率为5.476W。 但是、我拉动了 Stackpole 器件(我们使用的器件之一)的数据表、0603外壳尺寸可以在100uS 下处理70W 的功率、因此我们的电阻器将能够在10uS 下承受5.5W 的功率。

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、

    我注意到这被标记为"TI 认为已解决"。 我不相信这是真的、有什么解决方法?

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您在良好的 IC/电路板上的 VCC 处测量的电阻是多少? 我假设要高得多、但只想确保。
    如果 VCC 引脚损坏、则最常见的原因是电气过载(EOS)。 到引脚的路径是否有可能在外部暴露、并且可能会意外地出现 ESD zap 或极端正负电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在良好的电路板上、我测量 VCC 和接地之间的开环。  

    您问:引脚的路径是否有可能在外部暴露、并且可能会意外地出现 ESD zap 或极端正负电压。

    我假设是的、在组装过程中、有人必须将导线从堆叠顶部焊接到 PCBA 上。  VCC 和电池组顶部之间的唯一一个因素是走线的串联电阻、CHG FET 体二极管、我的内联二极管、我的内联10欧姆、以使 RC 滤波器具有1uF 电容器。  还应该有什么呢?  TI 内部有哪些器件来钳制 ESD 尖峰?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmax、

    对此进行了任何更新?

    Mike