This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 上的热敏电阻输入?

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722697/bq25703a-thermistor-input-on-bq25703a

器件型号:BQ25703A

您好!

在 BQ25703A 的特性页面上、温度监控(热敏电阻输入)作为一项特性列出。

http://www.ti.com/product/BQ25703A/description

数据表中没有列出相应的特性、也找不到合适的输入引脚。 最接近的一点是独立比较器、该比较器可配置为根据热敏电阻输入触发。 鉴于 TI BQ 系列中的其他器件如何明确地标注热敏电阻输入、我不认为这样做是为了实现这一点。

该器件实际上是否具有热敏电阻输入? 如果是、我将如何实现它? 如果不是、是否有类似的器件会额外提供热敏电阻输入。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您指出这一点。 您是正确的;该器件或我们的任何其他降压/升压充电控制器上都没有 NTC 监控。

    我们将在我们的产品文件夹中对此进行更正。

    在温度感应实现方面、您可能希望查看我们的一些低成本电池电量监测解决方案、它们可与我们的充电控制器配合使用。

    在相似性方面、我应该询问您对充电的要求是什么(即串联电池、输入电压范围、系统输出范围、您是否需要电池升压功能、以及所需的电压、充电电流、所需的特殊功能等)。 我要说的是、没有其他具有热敏电阻感应功能的降压/升压充电控制器。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在电量监测计上实施了热敏电阻。 谢谢。