This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:浪涌问题

Guru**** 2498055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721432/lm5069-in-rush-issue

器件型号:LM5069

尊敬的先生:

我有疑问、请参考下面的原理图和波形。 我们在  IPC 电源侧使用了 LM5069MMX-2。

为什么8A 剂量中的浪涌电流不导通 MOSFET,而是11A 时的浪涌电流导通 MOSFET。为什么,我将 OCP 点 范围设置为9.7A~12.3A。

您能否帮助查看分立式组件的值是否设置了错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tommy Tzeng、

    您能给我发送一个已填充的设计计算器吗? 可从 www.ti.com/.../toolssoftware 获取。包括输出端的所有电容。
    如果需要、我们可能需要考虑栅极的 dv/dt 启动电路。 配置如数据表首页所示。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    感谢您的答复、我的输出电容器仅为 C499 (100nF)和 C494 (10uF)、因此我的浪涌电流问题需要添加 dv/dt 启动电路? 我能否知道我的问题是否与 dv/dt 启动电路有关?

    功率限制可通过此公式计算、但可以测量波形信号吗? 我是说、是否有方法测量功率限制相关性波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tommy Tzeng、

    您是否作为独立模块进行测试? 输出是否会进入其他模块?
    我们可以在示波器中使用数学函数来检查 FET=(Vin-Vout)*Iin 两端的功率
    请通过禁用 UVLO 功能进行检查。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tommy Tzeng、

    禁用 UVLO 功能时的行为是怎样的?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    仍在测试中、稍后回复结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     那么条件(20Vin、20V*(6/(20+6))= 4.6V)不符合 UVLO 条件、此时 UVLO 不工作。

    您有什么想法或意见

    此致、

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tommy Tzeng、

    正确。 这不是由 UVLO 阈值引起的。 您能不能共享我的布局文件、以检查开尔文感应不当是否会导致启动期间的断路器跳闸。
    请参阅应用手册 www.ti.com/.../slva703.pdf 中的图11和相关文本 、了解错误跳闸的原因。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tommy Tzeng、

    请在空载时检查并确认行为。 谢谢!

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    附件是布局文件。

    e2e.ti.com/.../protego_5F00_pwr.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tommy Tzeng、

    布局看起来不错。
    您能否确认空载时的行为。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tommy Tzeng、
    在大多数情况下、启动故障是由于连接负载或连接负载的输入电容导致的浪涌电流过大而发生的、而不一定是由于热插拔的 o/p 电容造成的。 请根据数据表首页中的典型应用图在栅极添加 dv/dt 启动电路、并进行检查。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您是对的~我们添加了 dv/dt 启动电路、已经可以了、感谢您的大力支持。