This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 线性稳压器的功耗公式请求

Guru**** 2497075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722081/power-consumption-formula-request-for-linear-regulators

主题中讨论的其他器件:TPS53317

您好、先生、

由于我们希望在应用电路中使用功耗来计算 Tj、请提供以下芯片组的计算公式、谢谢!

 

S IC DPA02257RGBR VQFN 20P POL IC DPA02257RGBR
S IC SN1602018RVFR LQFN 40P 转换器 SN1602018RVFR  
S IC SN1602003RVFR LQFN 40P 转换器 SN1602003RVFR  
S IC LM393DR SOIC 8P 双路差动 LM393DR  
S IC TPS22924CYZPR DSBGA 6P LOAD SW TPS22924CYZPR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    如果您已经有功耗、请使用热性能信息表中的参数和 www.ti.com/.../spra953中的公式 来计算 Tj。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weidong、
    粉末消耗是我想要的、因为我想检查我们的电路设计、如果在技术规格的组件 Tj 下、该 PC 就是这样。
    因此、我需要一个公式来计算我的电路设计中的实际 PC。

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您可以使用 Webench 获取 PD。 只需转到 TPS53317产品页面 www.ti.com/.../TPS53317 、Webench 模型就在您的右侧。 您可以输入与电路匹配的应用参数。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weidong、
    如果是 TI 内部工具、我找不到 webench 模型?


    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    在产品页面的右侧、您应该能够看到 Webench 模型链接、如下所示。 您可以输入参数、然后单击打开模型以获取设计参数。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    感谢您的支持、但 webench 无法满足我的要求、因为它是为设计人员搜索解决方案。

    实际上、我的设计中有 TI 解决方案。 我只想计算应用中的实际功耗。

    TI 是否有其他用于计算 PC 的在线工具?

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    如果您提供输入电压/输出电压/电流/FSW/电感、我们可以为您估算功耗。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weidong、
    对于 SN1602003RVFR 方便者、请帮助提供功耗。 谢谢!

    输入电压:12V
    输出电压:3.3V
    输出电流:25.61 A
    Fsw:650 KHz
    电感:0.75uH

    此致、
    Richard Dai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    很抱歉耽误你的回答。 如需特殊器件型号、请联系您的 TI 销售人员或 FAE 以获取支持。 谢谢。

    此致、
    Weidong