This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM25122-Q1:LM25122-Q1

Guru**** 2497085 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5122, LM25122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722816/tina-spice-lm25122-q1-lm25122-q1

器件型号:LM25122-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5122

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

能否有人共享 LM25122 IC 的 TINA SPICE 模型、我无法在产品页面上找到该文件。

此致

Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anushree:

    请使用 LM5122 TINA 模型。
    www.ti.com/.../snvm495

    LM5122与 LM25122具有相同的基本功能、但 LM5122的额定电压相同。 增加的电压不会影响仿真。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Boost-Converter_5F00_20A.tsc

    您好、Garrett、

    我设计了一个使用 LM25122-Q1的20A 转换器、并尝试使用 LM5122进行仿真。 请建议所需的更改、因为我无法为我的设计获取所需的输出。 我的输入为10V 至15V、输出为24V、负载为20A。 我得到的输出与输入的输出相同。 我还尝试使用上述答复中提供的 LM5122 TINA 模型进行验证、但无法根据我的要求进行仿真。  

    我已附上.tsc 文件供您参考

    此致

    Anushree