This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z950:NAC 计算错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722011/bq34z950-nac-calculation-error

器件型号:BQ34Z950

您好!

我使用的是 bq34z950、它有一个 DQ 接口和通过 DQ 提供的标准寄存器。

我注意到、当尝试将 NAC 转换为剩余容量时、提供的方程式不能提供预期结果。

根据几个报告 NAC 超过 DQ 的器件数据表:

NAC = RC ()* Rsns * 1/mV 至 mAh 刻度

RC ()=(NAC * mV 至 mAh 刻度)/Rsns

我的示例使用通过  SMBus 报告的已知 RemCap = 4689mAh 值、MV 到 mAh 刻度= 640Rsns = 3.359m Ω。 在这种情况下报告的值为 NAC = 0x2706 = 9990uVh

但是、使用提供的方程式和报告的 NAC 时、得到的 RemCap 为1903mAh、仅为报告 RemCap 的40%。

您能帮助我了解错误的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    我们的大多数电池专家今天都不在办公室。 我们将在星期一讨论您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    这实际上是正确的。 您需要查找 PPUD 寄存器并了解如何配置它以获得 NAC 的准确计算。 这完全取决于选择合适的换算系数。 您是否看过初始容量估算的 Prog 第1-4节? 介绍了设置。 请参阅 TRM 中的第 C.1.8节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、

    PPUD_EN = 0、因此应使用毫伏至毫安时标度的值、即640。 即使被清除的位不起作用、PPD = 0x20、PPU = 0x05、仍然达到640。

    最初的容量估算不应重要。 根据 TRM、使用 RemCap 的 SBS 值计算 NAC 值。

    还有其他想法吗?

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    我使用 FW 检查了它。 他们说的跟我说的一样。 比例取决于 PPUD 寄存器。