This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMZ20502:LMZ20502无法调节

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ20502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719911/webench-tools-lmz20502-lmz20502-failed-to-regulate

器件型号:LMZ20502

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的论坛:

我对 LMZ20502有疑问、我希望获得一些想法/建议、因为我的 LMZ20502电路可能出错。

我使用 WEBENCH 设计器获得了具有3.3V 输入和1.35V 输出的 LMZ20502电路。 我在这个电路中遇到的问题是、输出在1.2V 时启动、并且它一直上升到1.6V、有时甚至上升到2V。 WEBENCH 建议使用47uF/10V 电容器和22uF/10V 输出电容器。 反馈引脚 FB、我使用了69.8k 和56k 来获取反馈引脚 FB 的 Vref 电压。

提前感谢您的参与、

BR、

霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    抱歉、我没有找到您的主题。 如果您有 Webench 设计、您可以共享它吗?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    这是您用来为您的电路板创建原理图和 PCB 的 Webench 设计吗?

    Webench 设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    您对此有任何更新吗? 如果您看一下我的共享设计原理图、这是否与您板上的设计相匹配。 由于仿真是使用实验数据驱动测试创建的、因此我认为 Webench 设计人员建议的组件选择不应存在任何问题。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很抱歉我没有早点回来。 请找到此器件的原理图页面。

    谢谢、

    Howarde2e.ti.com/.../LM20502.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您能否为我提供 Vin、Vout、FB 和 PG 的波形? 此外、当您看到输出电压漂移时、您还有什么负载? 通常情况下、VFB 应为0.6V、使用电阻分压器选项可提供1.35V 的稳定输出电压。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我能否获得有关上述问题的更新信息? 此外、如果问题仍然存在、您能否尝试降低电阻器、以便在1.35V 下具有更强的下拉电流。 可能设置了35k (Rtop)和28k (Rbottom)反馈电阻器。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们必须发送电路板以替换 LMX20502。 我们有三个具有相同故障的电路板。 我们更换了所有三块电路板上的 LMZ20502芯片、其中两块现在可以正常工作、另一块仍然无法正常工作。 我们有几个问题需要您帮助更好地理解。

    该部件在预偏置电源轨中启动。 TI 网站上的一篇博客指出、不能保证器件能够处理预偏置情况。 您能就此发表评论吗?

    2.您能更详细地解释一下 MODE 引脚(PFM 与 PWM)吗? 如果 LMZ20502出现故障、这会起作用吗?

    3.输出电容-第 8.2.1.3节:输出电容和前馈电容、请注意"总输出电容的最大值应限制在100μF μ F 和200μF μ F 之间。" 这是否包括芯片上的负载电容(旁路电容和去耦电容)、或仅包括 LMZ20502输出端的输出电容。

    4.EN -我们怀疑驱动该信号的缓冲器在 LMZ20502上电时可能不会通电。 换言之、EN 可能会悬空。  

    所附图片是电路板成功上电后出现故障并被新 LMZ20502芯片所取代的图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    1.您能否附上博客供参考?

    7.4.1和7.4.2节对 PFM 和 PWM 运行进行了全面说明。 但是、要回答您的问题、PFM 模式只会在轻负载时生效、此时会调制开关频率。 该模式有助于在轻负载时实现节能、因为如果转换器检测到输出电压处于电压基准阈值、则转换器将关断、这意味着电源此时不必拉太多电流。 在原理图中、器件的灌电流为2A、远高于轻负载范围。 我不认为这就是稳压器不能在您的应用中工作的原因。

    3. 第 8.2.1.3">8.2.1.3节中详述的最大有效输出电容范围  是指稳压器输出端的整个电容。 这包括稳压器本地的输出电容器以及 FPGA 或其他电路中的任何其他下游电容。  

    4.请确保 EN 被拉高。 不建议使 EN 引脚处于三态/悬空状态。 这是 第8.3节中的注意事项之一  

    在无负载和满载情况下、将 EN 拉至 VIN (始终开启运行)并执行环路稳定性测试和启动测试可能是有价值的。 如果问题与 EN 引脚相关或与输出电容相关、这将有助于缩小范围。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如果您对此还有其他问题、请告诉我。  如果这仍然是一个问题、并且您在多个器件上看到了这一点、我建议通过此 客户退货链接将其发送到 TI 进行故障分析

    此致、

    Jimmy