This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056EVM-296:突发模式的交流电流波形说明

Guru**** 2497115 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28056EVM-296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720810/ucc28056evm-296-ac-current-waveform-explanation-for-burst-mode

器件型号:UCC28056EVM-296
主题中讨论的其他器件:UCC28056

您好、Ben -San、

UCC28056数据表中没有突发模式输入电流波形的说明。

客户检查了8张图、其中显示 LLC EVM 输出负载变化。

请检查每张照片、并说明状态和原因。

请提供一些有关此 IC 突发模式的文档。

e2e.ti.com/.../UCC28056-AC-Current-Waveform-at-burst-mode-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Doi-San、

    UCC28056将 COMP 引脚电压与突发打开和突发关闭阈值进行比较。 当 COMP 引脚降至突发关闭阈值以下时、控制器将提供4个软关闭开关周期、然后停止开关。 由于没有开关操作、PFC 输出电压将开始下降。 然后、随着 PFC 输出衰减、内部误差放大器将开始缓慢增大 COMP 电压。 COMP 电压升至突发打开阈值以上后、控制器将提供4个软启动开关周期、然后以正常开关运行。 由于 PFC 块再次切换、PFC 输出将开始上升到高于标称设定点。 内部误差放大器将开始降低 COMP 电压。 COMP 电压降至突发关闭阈值以下后、控制器将提供4个软关断开关周期、然后停止开关。 只要 COMP 低于突发关闭阈值并且上升到高于突发打开阈值、就会重复此操作。

    在突发打开期间、将向输出端提供更多电流。 这就是为什么您在 PFC 输出电压上升的同时看到输入电流发生跳变、在突发关闭期间(PFC 输出衰减时)、您会看到电流下降到小得多的值。  

    当您增加负载时、突发数据包会更频繁地传送到输出端、以保持稳压。 因此、当您在 LLC 上从空载移到0.8A 负载时、您会看到大 PFC 输出纹波的频率增加。 在0.8A 时、您接近 DCM 运行和突发模式运行的边缘。 随着负载进一步增加、您将进一步进入 DCM 运行模式。 在大约5A 的电流下、您将从 DCM 运行模式转换为转换模式运行模式。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    μs 在4个软开关周期后切换到启动模式还是停止模式、具体取决于 PFC 基本开关周期(大约10 μ s)的重复是否超过或低于 COMP 端子的突发阈值电平?
     
    <2>在本例中、 昨天(8/21)发送的输入电流波形1至3 (低于 COMP 端子的突发阈值电平时观察到的交流输入电流从正弦波的连续波闭合几个周期、这是一个具有的不连续波形 周期?
     
    3>如果负载因子减小、输入电流波形意味着中断期与交流输入电流(正弦)周期重复次数的比率增大、并且昨天(8/21)的输入电流波形1至8是否要判断数据是否为有效(正常)行为?
     
    4>如果有可供参考的波形数据、当转换到突发模式状态时、根据负载因子与额定负载之间的关系、您能否提供基准电流波形和软开关周期的转换波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    1.是的、在运行和 bstOFF 状态之间变化取决于 COMP 电压。 进入 bstOFF 状态的 COMP 电压为0.5V。 进入运行状态的 COMP 电压为0.625V

    2.当 COMP 上升到0.625V 以上时、控制器启动4个软启动开关周期、然后恢复正常开关操作。 控制器将继续切换、直到 COMP 降至0.5V 以下。 当 COMP 低于0.5V 时、控制器启动4个软关断开关周期、然后停止开关。在突发模式运行时、您将看到控制器切换时输入电流发生跳跃、而控制器停止切换时电流消耗极小。 这看起来正常。

    3.是的,幻灯片1至8上的输入电流波形看起来正常。

    4.您能不能澄清您要求的波形。 您是否在突发模式下请求输入电流波形和开关节点波形?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    在 UCC56301数据表(日语)中的公式(67)中、内部电源共享因子(Kvcrrmp)的份额是
    计算公式的左侧项被转换为右侧项、以便其在0.1至0.6以及 C1、Cr、Iin、ICOMP 范围内
    结果可通过替代进行计算。
    但是、在这个右项中、分压电容器的下侧的 C2被省略、
    μF 不影响 Kvcrrmp 的设置、但 c1 = 150pF、c2 = 0.015 μ F
    设置设置 C2值范围的原因是什么?
     
    2.作为针对前一个应答邮件中输出电压下降问题的对策建议。
    我 μF 计划将 C10从0.015 μ F 更改为6.8nF、但实施结果没有得到改善。
    在本实验中、我们在 R 14 = 1 MΩ 的条件下将 C10的设置从0.015 μF 更改为0.022 μF、
    负载变化0%(12V 输出端子之间具有1 kΩ 虚拟电阻)⇔100%变化、
    空载时的突发运行是稳定的、并且在 Vcc 上没有低于 UVLO 的下降、
    产出没有减少,但有改进效果。
    此设置是否合理? (其他评估板常量是默认状态。)
     
    μF、从上述两项的结果可以看出、评估板 C2的容量设置= 0.015 μ F 不是项目1中的最佳值
    想一想、如何在​​评估时检查 C1、C2容量的最佳设置值?
     
    4.使用前提是负载突然变化0⇔100%、与​​上面1中 C1和 C2容量值的设置有关、
    请教授正确的范围或思考方式。

    5.数据表中没有关于 ICOMP 的说明。它是否与表中的 Iramp 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉。 我弄错了雪橇。 请删除上述内容。 客户正忙于 LLC。 此时、他没有时间检查 PFC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    由于评估板和数据表上没有波形、因此突发时间间隔是否正常未知。
    请提供"开关节点和输入电流的突发波形"、可以看到突发运行的时间间隔。

    在 UCC28056EVM-296中、负载为0mA、10mA、20mA、25mA、30mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杜伊-圣

    我已经通过电子邮件向您发送了轻负载下开关节点电压和线路电流的波形。

    此致、
    本·洛夫