This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:使用 D/A 输出设置稳压器输出电压

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2371, LM1084, TPS7A7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723545/lm1084-using-d-a-output-to-set-the-regulator-output-voltage

器件型号:LM1084
主题中讨论的其他器件:TLV2371TPS7A7002

您好!

我想建议一个设计 使用来自 D/A 的0至5控制电压输出来设置稳压器输出电压。 我目前打算使用 LM108 5A ADJ 稳压器。 我的设计目标是  使用 ADJ 引脚上的 D/A 输出来控制+5至+10之间的稳压器输出电压。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilmars、

    以下博客可用作您的应用的参考。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan、我相信这将是解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我尝试了建议的解决方案、但不适用于 LM1084。 我使用的运算放大器是 TLV2371来缓冲 DAC 输出。

    Vnom 值为7.5V 、Vmarg 为3V DAC 输出为0至5V、我选择2.5V 作为 Vdacn 值。 我的电阻器值为 R1 330K、R2 50K 和 R3 562K。

    我缺少什么吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilmars、

    我没有亲自尝试过 LM1084的这种方法。 请允许我花些时间来了解您的应用中可能导致问题的原因。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    感谢您对此进行深入研究。 我不承诺使用该稳压器、如果您认为应用有更好的选择、我可以更改该稳压器。

    设计目标是使输出电压为7.5V、 摆幅为3V、由 DAC 输出控制。  稳压器需要能够支持 5安的负载。  

    此致、

    Ilmars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilmars、

    我很抱歉耽误我的答复。 我可能会误解您将哪个电阻器放置在哪个位置;但是、我认为问题是您不会使用这些电阻器产生7.5V 标称电压。 本示例中使用的 LM1084和 TPS7A7002之间的一个重要区别是、对于 LM1084、基准电压跨 R1、而拓扑中 TPS7A7002的基准跨 R2。

    如果暂时忽略 DAC 和 R3、则应设置 R1和 R2、使输出为7.5V。数据表建议 R1为~100欧姆、以便可以忽略 R2上因 Ignd 而产生的压降。 如果我们按照数据表首页上的示例将 R1设置为121欧姆、我们可以计算出 R2:

    R2 =((Vout / 1.25V)-1) x R1
    R2 =((7.5V/1.25V)- 1) x 121 Ω
    R2 = 605 Ω

    回到 DAC 如何将电流注入反馈网络中、我们现在看一下示例方程1背后的假设。 由于 LM1084的基准是在 R1而不是 R2上、而是在 TPS7A7002上、因此流经 R1的电流是恒定的、而不是流经 R2的电流。 我们应该能够简单地将 R2代入方程式、而不是 R1:

    r3 = r2 x (deltVdac/deltVmarg)
    R3 = 605 Ω x (2.5V/3V)
    R3 = 504 Ω

    我应该清楚的是、我没有这样做、但我认为通过您可以得到的是 LM1084的拓扑、它会导致基准电压跨越 R1而不是 R2。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您继续关注这一问题。 我尝试了您的建议、发现当 DAC 输出为5V 时、我得到的目标电压为7.5V、当 DAC 为0V 时、它将调低至4.5V。 但对我来说有效的解决方案是将 DAC 输出用作 ADJ 端子的基准电压、并在 ADJ 引脚和输出引脚之间连接一个121 Ω 的反馈电阻。 使用 DAC_V + 1.25V = REGOUT 设置稳压器输出

    我已经使用此配置几天了、并且正在为我的应用程序执行此配置。 如果您同意这是有效的实施、那么我觉得此主题已解决。

    最好
    Ilmars
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilmars、

    如果您对修改的性能感到满意、我认为没有理由不遵守它。 我建议您在监测示波器上的 Vout 的同时执行一些负载瞬态测试、以检查稳定性;不过、听起来就像您想的那样。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您对此设计的帮助、我一定会遵循您关于检查输出稳定性的建议。

    此致、

    Ilmars