您好 TI
虽然 LMG5200的数据表是指 TI PCB 热量计算器、但该工具的器件列表中不包含 LMG5200。
您可以添加它吗? 或者是否有一个具有类似热特性的器件可以替代?
此致
心搏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Masoud
感谢您的邀请-我很乐意接受。
我的打印稿顶部安装了两个 LMG5200 (H 桥配置)。
两个模块均与 打印底板(40 um 厚)上的冷却区域之间具有良好的热连接(大量过孔)。 整个区域都很好。 22 x 46毫米。
打印机是垂直安装的,没有强制冷却。
我感兴趣的是热阻等效电路以及相应的值。 我按照所附的.png 中的说明尝试了电路。 它基本上考虑了两条热流路径:一条通过模块外壳顶部、另一条通过过孔通过 PCB 冷却区域到达底部。
等效电路中的左侧热电阻器是数据表中给出的电阻器、右侧的两个电阻器对我而言是未知的。
热等效电路是否正常?
如果是、我应该取什么值(或者总 Rth 结-环境)?
如果您建议使用其他热等效电路:您可以给我一张图纸和相应的值吗?
非常感谢
心搏
您好、
一些建议供您考虑。 电路散热路径对我们来说似乎可以;但是,我们没有 Rth_CA 编号。 实际上、顶部路径可被视为可忽略不计、因为大多数热量将通过底部散发。 RTH_BA 取决于您的特定布局(覆铜平面尺寸/厚度、过孔尺寸/数量)。 我们通常不会测量 Rth_BA。 利用 TI 的热量计算器的一种可能方法是挑选库中已有的类似 QFN 器件(散热垫尺寸),并优化/导入您的 PCB 设计以进行计算。 然后、您可以相应地获得热阻。 这可以为您提供一个用于设计分析的棒球场编号。 由于 LMG5200使用独特的封装,我们 目前还没有很好的建议,但 我们正在努力将其添加到库中。 最准确的方法肯定是直接测量它。
此致、
Rui
您好、
对延误表示歉意。 为了帮助您更好 地理解、请参阅 下图和公式。 对于您的情况、可以计算 Rth_PCB、其中包括 Rth、焊料、Rth、via。 但无法 计算到环境 Rth、Cu_A 的铜平面。 您必须依赖热仿真软件或通过测量。 此外、您可能还需要考虑散热。 有关说明、请参阅参考白皮书。 我附加了 Rth、焊接和 Rth、via 等式、以供您参考。 希望这对您有所帮助。
M.M. Yovanovich,Y.S. Muzychka 和 J.R. Culham、"复合磁通通道上的等通量矩形和条纹的扩散阻力"、AIAA 98-0873、于1998年1月12日至15日在内华达州里诺举行的 AIAA 第36届航天科学会议和展览上发表。
此致、
Rui
尊敬的 Rui
为什么不能计算到环境 Rth、Cu_A 的铜平面? 那么、TI PCB 热量计算器是如何工作的?
该工具给出了结点=f (PCB 铜面积)的曲线。 这正是我要找的。
由于该工具尚未配备 LMG5200、因此获取手动计算相同内容所需的所有信息将非常有帮助。
此致
心搏
P.S. 尽管我估计您的解释和花的时间很多、但我现在已经等了相当长的时间来获取根据 LMG 数据表应包含在 TI-Tools 中的信息。 如果您试图告诉我该工具显然无法实现、我真的不明白!
您好、
TI PCB 热量计算 器主要应用于 PCB 外露散热焊盘(ESP)的组件。 但是、LMG5200具有独特的封装、不会进入该轨道(无 ESP)。
计算器会获取 T_Junction v.s PCB 铜面积曲线 基于超过一千个 CFD 仿真、封装和 PCB 铜面积不同。 然后将仿真与实验测量相关联。 请参阅应用手册(随附链接) 以了解更好的说明。 这需要付出大量努力。 我们的建模团队目前正在进行这方面的工作、但需要时间才能实现。 感谢您对 TI GaN 的耐心等待和支持。 如果您有其他问题、请告诉我。
此致、
Rui