This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:为什么 PMP6712设计会在初级侧找到 UCC28950

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, PMP6712, UCC21520, ISO7420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719517/ucc28950-why-pmp6712-design-locate-the-ucc28950-at-primary-side

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: PMP6712UCC21520ISO7420

您好、专家、

客户希望 并联运行2个 UCC28950。  

他们想知道为什么 PMP6712设计在初级侧找到 UCC28950?

有什么特殊原因吗?

谢谢。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric

    我不知道设计人员为什么决定在系统的初级侧使用 UCC28950、因此很难给出答案。  

    一般而言-如果控制器位于初级侧、则简化了初级侧的栅极驱动、因为驱动器不需要隔离。 自2012年发布此设计以来、TI 已向市场发布了多个隔离式栅极驱动器 IC、从而简化了将栅极驱动器穿过隔离栅的任务 - 例如在完成此设计时不可用的 UCC21520。 SR 驱动器通过 ISO7420器件获取到次级驱动器。

    在初级侧使用控制器的主要缺点是反馈路径必须包含一个光耦合器。 这将限制控制环路带宽、并且根据应用的不同、使用光电耦合器可能会在使用寿命期间引起问题。在次级上使用控制器可消除光耦合器、因此可以实现更快的环路响应。 如果控制器位于次级侧、则连接来自外部源(启用、同步等)的控制信号也更容易。 次级侧控制器的主要缺点之一是需要提供低功耗偏置电源-有时甚至对于像 PMP6712这样的初级侧稳压设计也需要偏置电源。

    UCC28950控制器本身将在隔离栅的初级侧或次级侧运行-

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    客户希望将双通道全桥用作 PMP6712。
    他们需要先对其进行研究。
    我们是否有适用于 PMP6712的 MathCAD 或 Simplis 设计文件。

    谢谢。

    此致、
    黎家祥

    现场应用工程师
    德州仪器台湾有限公司
    O:+886-2-2175-2582
    M:+886-909-262-582
    电子邮件:Eric.Lai@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric

    很抱歉、我没有比 TI 网站上更多的关于 PMP6712的信息。 UCC28950的 Excel 和 Mathcad 计算器将有助于设计单个功率级、当然、可以复制设计。

    我很高兴查看他们生成的任何设计原理图和 PCB 布局。

    此致
    Colin