This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AEVM:是否有任何方法来测量芯片的电流消耗?

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721398/bq25120aevm-is-there-any-method-to-measure-current-consumption-of-the-chip

器件型号:BQ25120AEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25120ABQ25121A

你好。

我想测量 IC 的电流消耗、以验证数据表中建议的数字。

我使用 SMU 5V 为 EVM 供电、直流/直流转换器输出上无负载。

在 VSYS 1.8V 下、它消耗1.66mA (不充电、不加载)、但如果我将 VSYS 2.5V 设置为2.6mA。

到目前为止、通过 LED、电阻器等器件的电流消耗有所增加、但在内部、我似乎无法通过 EVM 的数据表看到这种情况。

是否有任何方法可以使用 EVM 测量 bq25120a 在空闲状态下的电流消耗?

此致、

Hyobin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hyobin、

    您将需要断开 BQLED 跳线和 I2C 上拉跳线以测量 Iq。 此外、还确保 PMID/VINLS 上无负载。

    您是否连接到 VIN?

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gautham、

    嗯、我对这个带电池的 IC 的行为还有一些疑问。
    我使用固态电池测试了 bq25121A。
    我已将 VBAT_UVLO 设置为3.0V、并检查了一旦电池电压降至3.0V 以下、保护电路就会作出反应、电路将以高阻态模式运行。

    因此、问题是一旦负载消失、电池电压应上升至3.8V (浮动电压)、但可能由于滞后特性、电池电压无法恢复其浮动电压。 相反、电压上升至3.15~3.17V、然后再次放电、直到电压降至2.0V 以下

    我的问题如下:

    1.当 IC 以高阻态模式运行时、VBAT_UVLO 保护后的确切状态是什么?

    2.从 IC 上锁存电池的唯一方法是运输模式?


    提前感谢。

    此致、
    Hyobin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hyobin、

    请创建一个新的线程,因为这将有助于关闭旧线程:)

    当达到 VBATUVLO 时、器件将关闭 BATFET。 运输模式是断开系统负载与电池的连接的最佳方式。

    该器件将不会处于 HiZ 模式、因为 HiZ 模式将使直流/直流运行、而 PMID 由电池供电。 此外、对于 HiZ 模式的另一个要求是 VBAT 大于 VBATUVLO。

    如果您想使用高阻抗电池进行更深层次的放电、可以调整 VBATUVLO 寄存器。 或者、您可以在打开大负载(例如触觉等)之前暂时降低 VBATUVLO、然后将其重新转换为3.0V。

    此致、
    gautham