This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450 24V 铅酸电池充电器电路电阻值

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714885/bq24450-bq24450-24v-lead-acid-battery-charger-circuit-resistors-value

器件型号:BQ24450

大家好、

我需要一个紧急的答案、如果您能帮我、我将非常高兴。 您可以建议 BQ24450的 ME 端组件值吗?

我正在为阀门调节铅酸电池设计一款充电器。 我将串联连接2节电池、因此我需要对其进行串行充电。  

1节电池的规格如下所示;

待机电压=13.5-13.8V

VBOOST=14.4-15V

Imax-CHG=3A

对于双节串联电池、Vth=21

非常感谢您的参与

此致

阿赫迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、输入电压也将为28-30V。 我将使用另一个凝胶电池或交流发电机为铅酸电池充电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    导通元件中的功率耗散将很高。 您是否考虑了晶体管和散热器。
    减小变化电流将降低功率耗散、1A 电流将足够大的充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的快速响应。 实际上、我有2x12AH 电池、它们将在负载为2.5-3A 时每天至少使用1小时。 因此、我需要尽快为电池充电、以避免完全放电。 我希望使用 MJD127 PNP 达林顿、但它具有120mA 的基极电流。 我不确定 BQ24450能否驱动该 BJT。 我将在 PCB 上使用散热器、我想为没有阻焊层的晶体管提供一个较大的上部区域、我可以在其中放置一个散热器。

    我需要计算所需的外部电阻器值、我需要选择合适的 BJT 时最重要的一点是、 如果我错了、但我想要3A 充电电流、那么我需要挑选一个支持至少5A 电流的 BJT、请向我发出警告?

    我还想放置指示灯 LED。


    此致、

    阿赫迈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill 先生、还有一件事、电池将由另一个电池充电、那么我是否需要在充电器之前进行升压?

    非常感谢。

    此致、

    阿赫迈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您是否有任何建议? 我将使用 MJD127或 MJD2955作为带散热器的导通晶体管。  

    我很高兴得到您的答复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    两个晶体管的增益看起来都很好。 我建议减小充电电流以管理器件上的热性能。 尝试1A 的充电电流、晶体管上的功率耗散仍将超过5W。
    两节电池的升压电压为15V 时、您可能需要超过30V 的输入电压。 但这需要与导通晶体管中的损耗进行平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的回应。 我已将电流降低至1A、但它仍然不起作用。 我无法为电池充电。 您能帮我吗?这有点紧急?

    我正在连接我的电路。

    将收到任何建议。

    黑盒为 DNP。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能描述一下您在设计中看到的问题吗?
    建议将您的电路与评估板进行压缩。 此外、为了进行故障排除、请尽可能断开 U2、U3 Q4/R6和 Q4的其他电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bill:

    我移除了 D7 PGOOD LED 并开始充电。 我测量的 VFB 高于它应有的值、并发现 LED 会导致 VFB 升高。 现在我可以为电池充电、但我无法使用较低的感应电阻器获得3A 的充电电流。


    此致

    阿赫迈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我正在为电池充电、但 BQ24450似乎比导通晶体管加热得多。 这是正常的吗? 我将为 BQ24450和导通晶体管放置散热器。

    此致

    阿赫迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、IC 不应发热。
    需要检查的事项:
    1) 器件的输入电流
    2) 内部驱动器晶体管 Q1、DRVC 上的电流和压降
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IIC 发热是否仍然是设计问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bill:

    谢谢、我认为这不再是问题。 我的一台设备有这个问题、但其他设备工作正常。

    谢谢你。

    此致

    阿赫迈特