主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ27200、 bq27500、 GPCCHEM
你(们)好
我们使用的是 BQ27441EVM-G1A。
通过使用 EV2300板、我尝试校准我的单节(3.7V/5200mAh)电池。
当我打开 Battery Management Studio 1.3.54.1版本时...设备处于密封模式。 锁定符号能够在 IC 上看到、如此处所附图像中所示。 我尝试使用80008000命令解封。
但它在密封 和非密封模式之间切换。(锁定和解锁)。 无法测量偶数电池参数。 温度寄存器也显示非常高...260度...
请帮助任何人。 如何校准电池。