This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145待机模式的输出为1.2V

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722456/lm5145-lm5145-standby-mode-has-output-of-1-2v

器件型号:LM5145

各位专家、您好!

使用 LM5145 EVM、当控制器进入待机模式时、40多岁的人中大约有1.2V 的输出电压。 我还在徘徊、为什么几乎所有具有 UVLO 的降压控制器都有待机模式。 相应的图片如下所示

红线表示 UVLO;

蓝线表示 VIN;

天空蓝线表示 Vout。


我的问题是:

1.为什么控制器必须具有待机模式? 是因为 VCC 需要时间上升吗?

2.为什么有1.2V 输出和上升时间 RC 与 Cout*(Rfb1+Rfb2)相似?

非常感谢您的帮助!

此致、

文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文豪

    待机模式允许 VCC 上升、并在电路开始切换前保持稳定。 它允许 IC 在远离开关(VIN <-0.4V)时关断、但在开关即将发生(VIN 上升)时做好准备。

    奇怪的是,它与 COUT*(Rfb1+RFB2)相似,因为这些 C 和 Rs 是并联的。 您能不能共享您的原理图。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请参阅 LM5145 EVM 用户指南。 我还附上了 it.e2e.ti.com/.../LM5145-EVM-module.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文豪

    抱歉、您忘记了使用 EVM。

    这是否是未经修改的 EVM? VOUT 应该增加似乎很奇怪、尤其是因为您的反馈电阻器连接到 GND。 当 EVM 通电时、这是否按预期工作?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它正常工作、除了这一点、一切都正常。 是否由电子负载引起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是由电子负载引起的。 尝试断开 eLoad 并检查电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、
    仍然存在 LM5145的待机模式输出。 我正在考虑测试 HO 和 LO、以查看5145是否会意外激活 MOSFET。 我在 TI store 购买的两款 EVM 都存在此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是一个很好的测试。

    我订购了一些新的 EVM、因此我在获取它们时将在实验中进行测试。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文豪

    我们的一位工程师尝试使用我们的 EVM 重新创建此内容、但我们无法做到。 能否请您分享您的整个测试设置、以便我们可以确保以与您完全相同的方式重新创建。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我将拍摄相关测试设置以及实验波形的照片;
    谢谢!

    文豪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    以下是我在测试 LM5145时的设置、其中输入为10V、与输出共享相同的接地。 我已经使用4个输出电容器来测试相关的环路补偿参数 、并且背板上还有4个电容器。 谢谢!

    文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文豪

    另请分享电路板背面的图片。

    我很快就会收到 EVM。 完成此操作后、我将使用您的设置重新创建您的测试。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我稍后将获取我可以访问实验的图片。 谢谢您的参与!

    文豪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文豪

    我尝试在实验室中重现此情况、并获得类似结果、直到我意识到我错误地假设哪个引脚为引脚1。 我认为这是第一个在长边,但实际上是最靠近圆点的边。 我将 RT 连接到 GND 而不是 EN。 一旦我将 EN 连接到 GND、我就会发现正常运行-极低的输入电流且无输出。

    请检查您是否正在将正确的引脚拉至 GND。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    很抱歉我不明白你的意思。 您实际上是说我应该使用连接器将 EN 连接到 GND 吗? 另一方面、我认为它可能会拉低 EN、从而使器件保持关断模式。 感谢您的回答! 您现在还需要我的实验设置吗? 我已经拍摄了设置背面的照片。

    文豪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文豪

    您说过、当器件进入待机模式时、您会看到1.2V 的输出。 通过将 EN 连接到 GND 可进入此模式。 您是通过这种方式进入待机模式的吗?

    如果问题得到解决、我不需要图片。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我没有将 EN 连接到 GND。 如我在数据表中所理解。 5145仅在 VEN 介于0.6至1.25V 之间时才会进入待机模式。 所以我只想说、我没有改变 EVM 的任何内容。 当然、EN 应通过电阻器分压器连接到 VIN。 如果没有更改任何 EVM、只需设置 VIN=10V、1.2V 输出仍然存在。 很抱歉再问你。 如果只连接 VIN 和 VOUT、GND、没有任何变化、在本例中为 EVM 测试输出、您可以尝试吗? 如果您有1.2V 输出、则重新创建它、请说明原因。 非常感谢!

    文豪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文豪

    我现在明白了。 我已经能够在实验室中重现这一点。 我将进行调查并返回给您。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您重新创建了问题。 期待您的回复。  

    文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文豪

    该电压是由 ILIM 电流源造成的。 这通常约为100uA、这将为输出电容器充电、但由于反馈电阻器和其他组件的电流消耗而逐渐减小。

    如果您的设计无法接受此特性、您可以添加最小负载或确保 EN 电压不会停留在该状态。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    现在、我了解原因、并将此问题告知我的团队。 另一个问题是、使用 Rsense 模式能否解决此待机输出问题? 另一方面、这将增加总成本和尺寸、因为需要较大的感应电阻器。 需要您的确认。 谢谢!

    文豪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文豪

    是的、在低侧 FET 的源极处添加外部 ISENSE 电阻器并通过这种方式感应电流将解决此问题。 ILIM 电流将无法到达 VOUT、因此您不会看到 VOUT 上升。

    Sam