This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410:压摆率变化

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720745/lmg3410-slew-rate-variation

器件型号:LMG3410

您好!

数据表中给出的25%压摆率变化是指器件间偏移、还是指一个器件内的变化取决于温度、老化等多种条件。 ?

此致

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您好!

    发布的变化包括工艺、温度和 Vdd 电源等所有因素。

    希望这会有所帮助。

    谢谢、

    Masoud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 分离为部件间偏差的因子以及特定器件随温度变化的因子(依此类推)。 会很好,但没有必要。 我想我们将在自己进行多次测试后获得这些信息。

    此致 Marcel