主题中讨论的其他器件:LM3478
您好 E2E! 我遇到了 LM3478的问题、LM3478QMM/NOPB 的电路输出超过了设计值(14.359V~15.671V)、后者用于6~18V SEPIC 转换为15V。 在 productet lind Lab (Tj=25℃)中、,测量的 LM3478的 VFB 大于1.292V、大于数据手册的最大值。VFB 的实际值小于1.3V、Vout 大于15.67V。原理图和设计值文件如下所示。
以下是 A-B-A 测试:
A 节:
详情如下:
1、测试电路的 Vout、Vout>15.7+V 它超出了设计值15.67;
2、测试 PIN-FB、VFB>1.3V (一个 IC 为1.304V)
B 部分:
1、将故障 LM3478更换为电路板上的新产品;
2、测试 Vout。 VOUT < 15.67V。 电压处于设计范围内;
3、测试 VFB、VFB<1.292V、该值在数据手册的正常范围内
C 节:
1、再次将故障 LM3478 (从 A 部分)焊接到电路板上;
2、测试输出电压,输出电压>15.67V。它仍然超出设计值范围;
3、测试 VFB、VFB>1.292V (数据手册的最大值)
我可以获得您的快速帮助吗?