This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478Q-Q1:输出电压与设计值不一致、VFB 比手动数据表要小

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723984/lm3478q-q1-the-output-voltage-does-not-accord-with-the-designed-value-and-the-vfb-is-lager-than-mannual-datasheet

器件型号:LM3478Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3478

您好 E2E! 我遇到了 LM3478的问题、LM3478QMM/NOPB 的电路输出超过了设计值(14.359V~15.671V)、后者用于6~18V SEPIC 转换为15V。   在 productet lind Lab (Tj=25℃)中、,测量的 LM3478的 VFB 大于1.292V、大于数据手册的最大值。VFB 的实际值小于1.3V、Vout 大于15.67V。原理图和设计值文件如下所示。



 

以下是 A-B-A 测试:

A 节:

详情如下:

1、测试电路的 Vout、Vout>15.7+V 它超出了设计值15.67;

2、测试 PIN-FB、VFB>1.3V (一个 IC 为1.304V)

 

B 部分:

1、将故障 LM3478更换为电路板上的新产品;

2、测试 Vout。 VOUT < 15.67V。 电压处于设计范围内;

3、测试 VFB、VFB<1.292V、该值在数据手册的正常范围内

C 节:

1、再次将故障 LM3478 (从 A 部分)焊接到电路板上;

2、测试输出电压,输出电压>15.67V。它仍然超出设计值范围;

3、测试 VFB、VFB>1.292V (数据手册的最大值)

我可以获得您的快速帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kun:

    您正在尝试澄清什么?

    谢谢、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     我想℃、如果 VFB 的最大范围超过数据手册的标称尺寸、IC 是否正常。VFB 的最大值为2.92V (-40℃~+125 μ A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我已经完成了一些使用相同测试环境的测试:除非另外注明、VIN = 12V、RFA = 40kΩ Ω、TJ = 25°C

    并且 VFB 仍超出数据表的最大值。

    我想知道它是会恶化还是会影响电路的可靠性。

    BRS、[引用用户="Richard Fu22]Hi Kun、

    您正在尝试澄清什么?

    谢谢、
    Richard

    [/报价]

    Kun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    当我在给定条件下测试 IC 时:VIN = 12V、RFA = 40kΩ Ω、TJ = 25°C 因此、当 Vcomp=1.4V 时、VFB 应位于1.228V 和1.292V 之间、 我对吗?

    现在、我的电路中使用了 LM3478、当 我在给定条件下进行测试时、我发现 VFB 比1.292V 低。 希望获得 E2E 的帮助。 您是否了解我的问题?

    BRS、

    Kun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kun:

    请调整您的电阻分压器、使反馈引脚电压处于所需的范围内。

    谢谢、

    Richard

    编辑:

    尊敬的 Kun:  

    您如何探测反馈引脚电压? 您的接地基准是否位于 AGND? 此外、您在测试时的负载条件是什么?