主题中讨论的其他器件:、 UCC2897A、 TLV431A
嗨、大家好
我们的客户将 TPS23756用于 PoE 应用。 请找到原理图的附件。 到目前为止、我们还有一些问题。
负载调节测试:2.3A 后、输出电压被下拉至大约1~2V。 我们目前怀疑 CS 电路有问题、我想问一下该 CS 外设的选择计算方法。
当负载约为1-2A 时。 12V 输入 和5V 输出。 效率仅为70%。 这是与数据表之间的相对较大差距。
无论采用 DC12V、DC24V 还是 PSE 电源、这种现象都是一致的。 两个图是 DC12V 电源、输出电压正常、两个栅极信号波形和 DC12V 电源、输出电压不正常、两个栅极信号波形。
e2e.ti.com/.../POE_2D00_POWER_5F00_V1.0_2D00_20180615.pdf
这是异常波形:
这种情况非常紧急。 感谢您的反馈。
谢谢
Vincent