This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:BQ35100评估套件 SOC 报告和原型测试

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723195/bq35100evm-795-bq35100-eval-kit-soc-reporting-and-proto-testing

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQ35100EV2400

您好,

对于在评估套件级别和原型板上使用 BQ35100、我有一些问题。

1.我正在使用 LiSOCl2电池测试评估套件、但看不到充电状态信息。 虽然我可以看到电压随着时间的推移而逐渐变化、但 SOC 始终读取为零。 我运行了校准例程、我是否遗漏了什么?

2.我使用 golden image 选项卡生成了一个.srec 文件。 要在原型板上测试 BQ35100性能、我需要使用什么固件对其进行测试? 我可以从.srec 文件开始吗? 在这种情况下、我应该使用 EV2400对其进行编程、还是可以使用 proto 上的 MCU 对其进行升级?

完成电池化学成分和固件设置后、预加载芯片的流程是什么?

4.我们为您运送电池以生成化学 ID 需要多长时间?流程是什么?

谢谢、

Sriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-您是否为所测试的电池编程了正确的化学 ID。 是否可以附加 gg 文件。

    2.您可以使用电路板上的 ev2400进行编程并进行测试

    3. 您将编写代码,使用主机解析芯片上的固件。 请参阅下面的应用手册。

    4.锂原电池的加工过程大约需要2个月。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如何生成 gg 文件? 我已附加生成的.srec 文件

    2.在 EVK 设置视频中、电池运行状况报告为正值、电池符号为绿色。 在这种情况下、评估套件由外部电源供电。 这让我感到困惑、这样做时、我仍然看到 e2e.ti.com/.../4073.OutputFiles.zip

    3.当我测试初始原型原型板时,我是否需要先加载.srec 文件,或者它是否可以与主机 MCU 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从上面重新恢复点2:
    在 EVK 设置视频中、电池运行状况报告为正值、电池符号为绿色。 在这种情况下、评估套件由外部电源供电。 这让我感到困惑、当我从外部电源上电时、我仍然看到0% SOH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sriya、
    如果使用的是电池、则无需外部电源
    PS 环经核算制度参见所附文件

    www.ti.com/.../slua904
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. TI 开始对电池进行特性描述以生成化学 ID 的过程是什么?

    我计划并联使用2节 XL-060F (LiSOCl2)电池, 我应该向 TI 发货多少节电池?  

    2.如果我没有使用 TI 的电池表征、那么使用 BQ35100的默认设置确定原电池 SOH 的最佳方法是什么?

    3.每次换用电池时是否应重新校准 IC?

    谢谢、

    Sriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我会离线与您联系,提供有关需要做什么的详细信息。

    具体取决于电池类型。 如果您尝试使用 EOS 模式、则可以使用默认值。 如果采用 SOH 模式、则需要电池实际化学 ID。 您还可以使用累加器模式,该模式不需要 chem id。 有关更多详细信息、请参阅 TRM。

    具体取决于哪种模式。 如果您使用 EOS 模式、则必须发送新的电池命令。 请参阅 TRM 以了解更多详细信息。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 请向我详细说明要做什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我向您发送了一封包含消息的邀请函