This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:不显示 DRV 信号

Guru**** 1179350 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28631
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719906/ucc28631-drv-signal-does-not-appear

器件型号:UCC28631

您好!

我安装了整个电路。

我使用了 TIDA-00367的原理图、只是将 HV 引脚连接更改为直流侧。

我检查了 VDD 的信号、它根据数据表工作、但当 VDD 达到14V 时、DRV 信号不会出现。 它能是什么? 我看不到任何脉冲。

此致、

莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    感谢您关注 UCC28631。 VDD 引脚是否达到~14.75V? 如果是、您是否看到任何探索脉冲? 您是否看到 VDD 稳定至直流电压或它是否发生振荡?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    Vdd 达到147V 一次、然后保持大约介于8V 和11V 之间。

    我看不到探测脉冲。

    此致、

    莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    听起来控制器正在进入锁存故障模式。 您能否探测 SD 引脚并在启动时检查脉冲?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    SD 引脚确实显示脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    感谢您的波形。 23个脉冲表示控制器检测到 CS 引脚故障。 您能否检查 CS 引脚是否开路或对地短路?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我的 CS 引脚未接地或未断开。 它就像原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莱安德罗

    控制器本身正在检测 CS 引脚故障。 您能否检查 CS 引脚是否焊接错误?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    存在焊接故障、工作正常、但我限制了电流、因为我烧毁了3个 MOSFET。 当我断开电阻器时、MOSFET 再次烧坏、MOSFET 和 MOSFET 栅极上的串联电阻器。 这是开关频率吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    该控制器混合使用峰值电流模式控制和频率调制、因此需要电流感应电阻器。 安装电阻器后、您能告诉我您观察到的情况吗? 您可能看到了探测脉冲、控制器可能正在感应线路 UV。 您能告诉我安装了电阻器时 VDD 的行为吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    实际上、我之前说过的电阻器是交流电源上的电阻器、用于限制整个电路上的最大电流。 在没有负载的情况下、该电路适用于该交流电流限制器。 当我将其取下时、MOSFET 会烧坏。

    当它工作时、VDD 如下所示:

    我还有关于 DRV 引脚的曲线:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    我建议使用 NTC 来限制浪涌电流。 您显示的第一个图像是检测交流线路的控制器低于交流导通阈值。 如果您看到这种情况、请尝试提高输入电压以查看转换器是否启动。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我正在使用 EE40 Core、我正在使用此表来计算组件的值、您能否检查它是否适合我?

    Excel 表格: https://wetransfer.com/downloads/841a9ab42a1d22cae1c4a146ac44990a20180824132203/a23fedea986e9fb56e8f5bb1431daccb20180824132203/d5124b

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    我无法打开文件、但我建议使用 UCC2863x 计算器来确定您的组件值。 您可以在此页面底部找到计算器 :www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我再次启动了具有电流限制的电路。 UCC28631启动、VDD 在10~11V 电压下出现 Rised 并保持稳定。 我检查了 DRV 信号、有1、7V 的振幅信号、大约为1KHz。 SD 引脚上有该信号:

    DRV 信号无法激活 MOSFET、因此没有12VDC 输出。 该低振幅 DRV 信号可能是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    DRV 从 VDD 获取功率。 如果栅极仅驱动至最大1.7V、则控制器可能已损坏。 请尝试更换 IC 并查看此行为是否仍然存在。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    您是否能够更换 IC 并重新测试?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    您上次响应已经有一段时间了、因此我将继续并关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请创建新主题。

    此致、
    本·洛夫