This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有宽输入电压范围的反激式转换器

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45-Q1, UCC28C43-Q1, UCC28700, UCC28C45, UCC28700-Q1, UCC28C43, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716023/flyback-converter-with-wide-vin-range

主题中讨论的其他器件:UCC28C45-Q1UCC28C43-Q1UCC28700UCC28C45UCC28700-Q1UCC28C43UCC28730

大家好、整个团队

我的客户正在寻找具有以下运行条件的反激式转换器。

输入电压:30V - 450V DC

输出电压 :10V +/- 10%

输出电流 :0-3A

评分:汽车

我们有解决方案吗?

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    特顿苏罗

    UCC28C45-Q1是一款 Q100额定电流模式 PWM 控制器、可在这些运行参数下控制反激。

    您可以在以下链接中找到采用 Webench 的初步设计
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    非常感谢您提供的信息。

    您是否知道器件何时将是 RTM?

    此致、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特顿苏罗

    该器件将于2018年9月投入生产。 如果您需要更早的样片、 我们提供了该器件的非汽车级版本、请访问 www.ti.com/.../UCC28C45

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    很抱歉经常询问。 我还有其他一些问题

    根据 TI.com、UCC28C43-Q1似乎需要进行 RTMed、您能告诉我您选择 UCC28C45-Q1的原因吗?
    UCC28700 和 UCC28C45之间的调节方法有何差异?  根据应用示例,反馈电压由辅助绕组产生,如“初级侧调节”。
    3. 为什么 Webench 结果需要光耦合器反馈?

    此致、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    特顿苏罗

    以下是我的回复

    UCC28C4x 没有集成斜率补偿。 UCC28C45-Q1的占空比钳位为50%、可防止次谐波振荡不稳定。 对于 UCC28C43-Q1、它将需要一个外部斜率补偿电路来确保占空比增加超过50%时的稳定性。 www.ti.com/.../ucc28c43-q1.pdf 数据表的 Secton 8.3.9 (第19页) 介绍了如何实现外部斜率补偿电路。

    2. UCC28C4x 和 UCC28700都可以配置为进行初级侧调节。 UCC28700-Q1的优势在于它还具有谷底开关、可降低导通 FET 损耗和产生的 EMI。 该器件的问题是、由于 AM/FM 控制律、它在大于10:1的输入电压范围内无法正常工作。 在30-450V 的输入电压范围内、您的输入电压范围为15:1。

    3. Webench 在设计中进行假设,使其能够快速提供结果。 对于 UCC28C4x 模型、它假设设计人员需要次级侧调节(SSR)。 如果您想修改初级侧调节(PSR)的设计、可以从 webench 中使用该设计作为起点、您可以创建一个仿真、您可以对其进行修改以获得 PSR 或任何其他可能需要进行的更改。 非汽车级 UCC28C43 (与 Q100级器件运行相同)的仿真模型可从 www.ti.com/.../toolssoftware 获取

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    很抱歉经常询问。

    您是否有 UCC28C43-Q1引脚开路/短路损坏测试的日期?

    此致、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、涩谷、

    我们没有在 UCC28C43-Q1器件上进行引脚开路/短路损坏测试的计划、是否需要进行此测试以及在哪个日期进行?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    很抱歉耽误你的时间。
    客户希望在9月21日之前获得开放/短路测试数据。 有可能吗?

    此致、
    特顿苏罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、涩谷-圣

    我们的许多团队本月都在出差、我们将尝试21年、但可能会在一周后。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter

    非常感谢你的帮助。

    我与客户讨论了计划、并同意在本月末之前等待数据。

    顺便说一下、客户需要 UCC28730的相同评估数据。 您已经有它了吗? 还是需要获取数据?

    此致、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涩谷、您好!

    您能通过电子邮件 petermeaney@ti.com 与我联系吗?

    我将关闭此帖子、我们可以通过电子邮件继续。

    谢谢

    Peter