主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO、 GPCCEDV
你好
我们希望将 BQ34110与3S1P 镍氢 FDK HR 4/3 FA 搭配使用
我的问题是如何将配置文件下载到 BQ34110中
TI 是否有配置文件?
该应用是一个低功耗数字系统
我有3个典型的放电电流曲线
1 -安睡150µAH
2-标准运行模式:10mAH
3-高电流放电模式:500mAH
温度范围为-40和85°C
它将使用220mA 太阳能电池板进行再充电
如果不是,我应该做什么测试,如果在同一温度下进行多项测试,我可以在使用多个电池组时并行进行测试(使用 ba34110evm 和 EV2400时,方法是要做什么?)
非常感谢您的参与
此致