This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:BQ28Z610EVM-532不提供任何输出功率、也不充电?

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719043/bq28z610evm-532-bq28z610evm-532-not-giving-any-output-power-and-not-charge-also

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:EV2400

我无法获得任何输出,也无法从 I2C 连接获得任何输出,没有 ACK 位,只是没有什么(我 使用 EVM2400,但无法获得任何输出.....  
检查我的所有连接,但也没有什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要使 BAT 上电超过3V 以防止关断、还需要按下 WAKE 按钮以唤醒电池组。 如果不是、您还需要使电池组侧以3V 的电压加电。 将 ev2400连接到 i2c 端口、并确保在 Windows 设备管理器中没有将其作为未知设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,如果电池电压低于3伏,那么系统会关闭,是否仍有这样的情况,因为可靠性测试周期要求端接电压低于3000毫伏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如有必要、您可以在3V 时停止放电、以避免系统关断。