This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:BQ24092

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720898/bq24092-bq24092

器件型号:BQ24092

当我从器件上拔下 USB 电缆断开输入电压 PIN1 (IN)时、反向电流大约为24mA。 该电流将消耗器件的电池。 我的输入电容器为1uF。 请注意、这种行为是间歇性的、有时没有反向电流、有时为24mA。 如果我断开并重新连接电池、反向电流会按预期下降到0mA。 如何避免这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您能否发送电路原理图。
    还应说明重复问题的步骤。
    充电期间输入电压被移除、电池处于哪个充电阶段? 输入被移除前、电池电压和输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池电压约为3.7V、充电电流介于850mA 和1000mA 之间(连接到 USB 壁式适配器时)。 我不知道充电阶段到底是什么、但15秒后、我断开 USB 电缆、同时监控电池电流(我将一个电流表与电池的 GND 线串联)。  我发送了原理图。 另一件奇怪的事情是、当我的反向电流如预期的0mA 时、如果我连接 USB 电缆接地引脚、则反向电流仅 增加到大约-24mA、并且即使我断开 USB 电缆也保持在那里。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。
    我在实验室中一直在研究这一点、并查看电路。 无法重现问题、在移除输入后未看到电池电流。
    您仍然看到问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您仍然看到反向电流吗?