请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24092 当我从器件上拔下 USB 电缆断开输入电压 PIN1 (IN)时、反向电流大约为24mA。 该电流将消耗器件的电池。 我的输入电容器为1uF。 请注意、这种行为是间歇性的、有时没有反向电流、有时为24mA。 如果我断开并重新连接电池、反向电流会按预期下降到0mA。 如何避免这种行为?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我从器件上拔下 USB 电缆断开输入电压 PIN1 (IN)时、反向电流大约为24mA。 该电流将消耗器件的电池。 我的输入电容器为1uF。 请注意、这种行为是间歇性的、有时没有反向电流、有时为24mA。 如果我断开并重新连接电池、反向电流会按预期下降到0mA。 如何避免这种行为?