This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24004:使用 BQ24004为2节锂离子可充电电池充电

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24004, BQ24125, BQ24130, BQ24113A, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719254/bq24004-use-bq24004-to-charge-2-lithium-ion-rechargeable-batteries

器件型号:BQ24004
主题中讨论的其他器件: BQ24125BQ24130BQ24113ABQ24040

尊敬的先生/女士:

我计划使用两节串联的锂离子电池、以便将电源电压升高到24V。 我应该使用 BQ24004等可以与2节电池配合使用或使用2节电池控制器吗? 在我看来、2节电池充电控制器并不常见。 目前、DigiKey 上仅有138个 BQ24004、其他选项无库存。

谢谢。

Jin

\\atlas2\Engineering\electronics\Schematic and PCB/ Altium Projects\Base Station Dongle Rev2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq24004仍在运行、但它是2000年发布的较旧器件。 输入电压为8.4V 至10V、这不是常见的适配器。
    如果使用两个单节电池单元、则可以在您的应用中使用通用的5V 适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、
    感谢您的快速响应。 您能否共享您提到的"使用通用5V 适配器"解决方案的器件型号/原理图此解决方案是否使用 TI IC?
    我找到了另一个 ICBQ2057WSNTR、该 IC 设计是否能够同时处理两节锂离子/锂聚合物可充电电池串行?

    谢谢。

    Jin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否了解过 BQ24130、BQ24113A 或 bq24125等开关模式充电器?

    bq2057W 是 bq24004等线性稳压器、但该器件需要外部导通晶体管和感应电阻器。 是的、它将支持两节串联电池。

    对于简单的单节电池线性充电器、请查看 bq24040、它的外部器件数量非常少。 这将是5V 输入。

    您可能已尝试发布更多信息、我可以在下面的链接中看到。

    \\atlas2\Engineering\electronics\Schematic and PCB/ Altium Projects\Base Station Dongle Rev2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、
    感谢你的答复。 此处可能适用一般 LDO 或开关模式直流/直流优势/劣势。 当它是电池充电控制器时、在具有开关模式充电控制器的基于 LDO 的电池充电控制器之间进行选择时、需要考虑哪些特定因素?
    文本行错误、请忽略。
    最好。
    Jin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jin
    通常、如果电流较低且器件上的压降较低、线性充电器(基于 LDO)将正常工作。 典型充电电流小于1A、并且非常适合500mA 或更低的电流。 器件上的压降2V 至3V、许多器件设计为与 USB 输入配合使用。
    开关充电器可支持广泛的输入电压和多节电池。