This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:在轻负载时禁用一个相位

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723316/ucc28070-disable-one-phase-at-light-load

器件型号:UCC28070

您好:

我们的客户具有轻负载效率要求。 我们必须在10%的负载下关闭一个相位。  为了使"软"启用单相功能、我们设计了以下电路来打开/关闭其中一个相位。

IC59是光电耦合器、可将次级轻负载检测信号传输到初级侧。

在关断期间:Q36将被拉低、CAOA 将被 SBD 拉低。 这里我们使用肖特基是因为它的压降比信号二极管低。

导通期间:68nf 电容将通过10k 电阻器由 Vref 充电。 CAOA 将通过 SBD 钳位到68nf 电容电压。 因此、CAOA 的电压缓慢上升。 在正常情况下、CAOA 小于 Vref。 因此、SBD 将 CAOA 阻断到68nf 电容器。 该电路在正常情况下不会影响 PFC 控制环路。

通过这种方式、我们可以在启用两相时具有软启动功能。

由于这是一个新电路、我们的客户希望我们通过 TI FAE 进行确认、以避免此电路产生任何副作用。

请帮助您对此发表评论。

谢谢

陶武  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tao Wu、您好!

    在您的电路中、您要将通道 A 的电流放大器输出拉至接近接地的位置

    由于 SDB 二极管中的压降、150欧姆电阻器和 PCB 线迹中的噪声拾取、这可能无法完全关闭通道 A。

    直接关闭 GDA 栅极驱动可能更容易、如下图所示:

    从 双相操作切换到单相操作将导致控制环路中出现干扰。
    为了补偿 GDA 信号的损失、GDB 的脉冲宽度需要增加。
    此草图显示了乘法器电阻器的变化、该电阻器可有效加速控制环路并旁路以降低 PFC 的电压反馈。

    此外、当您从交错转换为单相并重新切换时、您的输入信号还需要有一些迟滞。
    我建议您在线路和负载的所有静态和动态工作条件下彻底测试您的电路
    此外、使用经修改的电路和未经修改的电路测量您的效率、并检查是否有任何改进。

    此致

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 但我仍有几个问题可能需要您的帮助。

    1、您是否提供 CAoa/b 的低电压阈值以禁用驱动器?

    2、根据您的建议、当两个相位运行时、将通过对电阻器进行安装来减少海事组织的工作? 我的理解是否正确?

    3、恐怕你的提议不能解决我们的问题。 一旦一个相位被禁用、无论设置了什么 IMO、禁用相位将具有最大占空比、因为电流信号会丢失。 因此、一旦启用相位、它将以最大占空比驱动 PFC MOSFET。 我们设置为87%以实现更好的谐波目的。 在我们的原始设计中、我们只需通过驱动器 IC 上的 ENA 引脚禁用一个相位。  索威可能会出现较大的输入电流尖峰。 如果系统在该范围内具有动态负载条件、我们将看到 EMI 扼流圈饱和且 EMI 发生故障。

    请检查我们原始设计的以下波形。

    CH1:单相驱动 Ch2:CT (PFC MOS 电流信息) CH3:交流电流。

    这就是我们希望软启动的原因。 峰值电流发生在第一个脉冲上、并受 UC28070的 OCP 特性限制。  因此、我担心更改 IMO 可能有助于缩短持续时间、但它不能对交流输入端的电流尖峰进行线性化处理。

    4、 您能否告诉我们、如果我们不更改 IMO、干扰可能在哪种情况下发生? 我们可以再次检查它。

    谢谢

    陶武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tao Wu、您好!

    CAO 输出与内部 PWEM 斜坡相比较。 遗憾的是、对于您的应用、斜坡电压电平未作为数据表中电气参数的一部分进行测试。 这会使您的设计理念出现问题、也是我建议使用上述电路的原因之一、该电路可根据轻负载情况直接关闭栅极驱动输出。
    当 PFC 切换到单相运行时、您可以预期启用的栅极驱动器的脉冲宽度会翻倍。 它不会进入最大占空比。
    该电路的目的是仅在轻负载时切换到单相运行。
    轻负载由 某些外部电路检测并设置、此 E2E 帖子中未对此进行描述。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题正由电子邮件回答、因此我将此帖子标记为已关闭。
    此致
    John