This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28084:关于 PWM 占空比和 CTRL 输入电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719771/ucc28084-about-pwm-duty-and-ctrl-input-voltage

器件型号:UCC28084

您好!

 

关于 UCC28084D 上的 PWM 占空比、我的客户提出 了一些问题。

(问题)

 

(1)当 CTRL 引脚上的输入电压发生变化时、OUT A/B 上的 PWM 占空比宽度发生变化 (高达50%。)

我的理解是正确的?

(2)如果是,您是否有 PWM 占空比与 CTRL 输入电压的数据?

或者我们如何考虑 PWM 占空比和 CTRL 输入电压之间的关系?

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tao 2199、
    UCC28084是一款峰值电流模式控制器。 这意味着 CTRL 引脚电压设置峰值开关电流、而不是直接设置占空比。 实际上、CTRL 引脚电压设置 CS 引脚电压、该电压将终止导通脉冲。
    这意味着实际占空比将取决于 CTRL 电压和导通时间开始时的电感器电流、以及导通时间期间的电感器电压和电感器值。
    如果 CS 引脚电压未达到 CTRL 引脚设置的跳闸阈值、则占空比将是每个输出的最大值49%。
    我希望这能回答你的问题。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    感谢您重放。
    我已将 CTRL 引脚电压通知给我的客户。

    此致、
    TAO 2199