This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:有关 TTDM 模式的问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24010, BQ21040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722727/bq21040-question-about-ttdm-mode

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件:BQ24010

您好!

下面是有关 BQ24010的一些问题:

1.如果希望#CHG 在取出和插入电池时工作正常、我需要禁用 TTDM、对吗?

237k 欧姆是如何产生的? 是否有任何计算? 对该值进行求和比较少见、我们要更改它、最大值和最小值是多少?

3.如果禁用 TTDM,系统输出将在电池不在时禁用,我对吗?

4.即使没有电池,我也如何获得系统输出,并且#CHG 在插入电池时可以正常工作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我想您的问题是关于 BQ21040。
    1) 移除电池后、TTDM 将保持输出有效、充当电源。 使用或不使用 TTDM 时、/CHG 引脚的行为类似。
    2) 稍后将详细介绍这一点
    3) 是的
    4) 这是 TTDM 模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    但在我们的测试中、仅禁用 TTDM、然后#CHG 会在插入电池时变为低电平。

    1) 1)根据数据表8.4.6、这是否说明了我测试过的内容?

     如果电池已取出、CHG 端子将会运行
    高阻抗状态的电压。 如果检测到电池、CHG 端子不会改变状态
    直至电流逐渐达到端接阈值、此时 CHG 端子进入其高阻抗状态 IF
    尚未出现(稳压输出将保持开启)。

    2)抱歉、我不能获得它。 您是说我可以从237K 中降低电阻器吗?

    3) 3)如何计算237K?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。
    237k 电阻器值是根据单元进入 TTDM 模式(I-NTC-FLDBK)之前减小的 NTC 电流和低 TTDM 窗口计算得出的。
    电流最高可达6.5uA、低窗口电压可达1550mV。 237k 电阻器将满足要求并提供少量裕量。 我们建议在此应用中使用237k 1%的电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 BQ21040进行电池缺失检测将很困难。 只有 CHG LED 可用、并且它被配置为在电池首次快速充电期间激活、稍后再充电不会显示在 CHG LED 上。
    BQ2408X 系列器件具有状态1和状态2、可进一步指示器件处于何种模式、其中一种模式是电池已取出。 这可能是一款更适合您应用的器件。