This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:充电器在充电时不能与系统断开电池连接

Guru**** 2811815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716195/bq24780s-charger-doesn-t-disconnect-battery-from-system-when-charging

器件型号:BQ24780S

大家好、我们将 BQ2478080用于采用4节电池的设计。 我们的大多数板工作正常、但其中一个板不工作。当我们连接交流电源时、充电器会将其连接到系统、但不会断开电池与系统的连接。 我们在16.8V 电池上使用19V 电源。 如果电池电压约为14V、BATSRC 为14V、BATDRV 为20V、一切正常。 当我们连接交流电源时、BATSRC 上升至18.4V、BATDRV 上升至24.4V。在工作板上、BATSRC 和 BATDRV 均等于电池电压。

有什么想法可以导致这种行为?

此致、
Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leonard、

    根据您的描述、IC 认为它仍然处于补充模式、这就是保持 BATFET 开启的原因。 内部比较器监控 ACN 和 SRN 电压是否进入和退出补充模式。 当 ACN 降至 ACN-SRN 为200mV 时、BATFET 将导通。 因此、有两种可能的原因。

    1. IC 未检测到输入。 --> ACOK 引脚的状态是什么?
    2. IC 检测到 ACN - SRN < 200mV。 -->请测量 IC ACN 和 SRN 引脚上的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. ACOK 为高电平(3.3V)

    ACN - SRN = 0

    数据表的第7.3.2节规定、根据具体条件、只有 ACFET 或 BATFET 处于开启状态。 对我来说、这两个看起来都在进行中。

    此致、

    Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leonard、

    此问题是否已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、不能、我无法解决此问题。 目前,它已被搁置。

    谢谢、
    Leonard