This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:R1反馈电阻器的低值会导致输出电压不稳定

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717601/tps546c20a-low-value-of-r1-feedback-resistor-causes-instability-at-vout

器件型号:TPS546C20A

您好!

我很难使用低值反馈电阻器来设置 Vout (请参阅下图)。

-我希望输出电压大约为0.82V、但当我对 R1655使用665Ohm、对 R1674使用2.32kOhm 时、Vout 根本不会保持0.8V、Vout 几乎降为零。

-当我将 R1655替换为10.2kOhm、将 R1674替换为53.6kOhm 时、Vout 在负载为37A 时变得稳定。

请注意、R1674之后有5k Ω(数字电位器的默认值)。 此外、我还选择使用数字电位器而非 PMBus 方法(提到的数据表)来控制电压。

我的问题是、反馈电阻器的低值为何会导致不可瞬时的 Vout? 我尝试从数据表中找到建议的反馈电阻值范围、但我找不到信息。 建议的反馈电阻器范围是多少? 它看起来与反馈环路的极点/零点相关、但希望得到更多的解释。

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    R1655直接属于反馈环路、稳定性将受到影响。 请使用您使用的低值检查相位和增益裕度、可以看到相位裕度非常低、同时检查开关波形。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    感谢您的回复。 我猜是反馈室中影响这一点的部分。 但是、为了方便客户、您是否有此反馈电阻器值的建议范围? 我看到其他一些 TI 电源具有该信息、但没有看到该特定器件。

    如果没有此类信息、我可能需要设置仿真并进行仿真、但我希望能从 TI 获得快速解答

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    范围由2个因素决定。 电阻器的最高值应至少支持反馈引脚偏置电流的20倍、在本例中为+/-75nA。 在本例中、假设为400k。 最低值将由环路补偿设置。 RCOMP/RFB (顶部)将中带增益设置得太低与 Rcomp 相关的值将提供极高的增益和高穿越频率以及较低的相位裕度。 我建议将穿越频率设置为开关频率的1/10。

    此致、
    Mathew